一見したところ、お客様のエッセルテ・ライツが提唱した、産業用トラックのほぼすべてを倉庫で廃棄するというアイデアは、かなり大胆な作業のように思えました。
一見すると、状況は少し違って見えました。これは、商品のピッキングに使用されるマルチシェルフトロリーに、TENTE E-Driveフレックス電気駆動システムが搭載されていたためです。インテリジェントなソリューションにより、従業員はより多くの商品を楽に輸送できるようになり、生産性が向上するだけでなく、歩行距離も最大 80% 短縮されます。
スタートポイント
Esselte Leitz GmbH & Co KGはAcco Brands Corporationに属し、ファイルフォルダーと革新的なオフィス用品で知られています。同社は顧客に24時間配達サービスを提供しています。午後1時前に受け取った注文は、同じ日に発送されます。これには、人員と機器の配置の両面で、可能な限り柔軟性を持たせる必要があります。
時間のかかるプロセスと多数のルート
エッセルテ・ライツは年間170万件の注文品を出荷し、年間600万件の商品の引き落としを記録しています。つまり、従業員は総重量40,000トンの商品を扱うことになります。そのため、同社は労働条件の最適化とオーダーピッキングの効率化に継続的に取り組んでいます。この改善プロセスの過程で、チームはオーダーピッキングの既存のコンセプトを近代化し、いわゆるタクトタイムシステムを導入しました。これにより、出荷をできるだけ手間をかけずに整理できます。
このような移行の過程で、産業用電気トラックによる物資の輸送も問題視されました。Esselte Leitzは、技術リソースの活用を大幅に改善し、注文ピッキングにかかる時間を短縮したいと考えていました。目標は、ある分から次の分まで容量を柔軟に増やすことができるようにすることでした。これを実現するために、同社は自力で動くオーダーピッキング台車を使用することにしました。さらに、これらは積載時に最大400キログラムにもなるため、重いトロリーを簡単に移動および操作できるソリューションが必要でした。そこで、TENTEの電動トロリーキャスターが役立ちます。
当社のスマートモビリティソリューション
重い荷物のピッキング台車は、従業員に負担をかけずに迅速に移動する必要があります。同時に、トロリーは操作が簡単で、完璧な操作性を備えている必要があります。私たちは状況をさまざまな角度から検討し、ドライブの特性、作業プロセス中のさまざまな要件、さらには人間工学的側面など、さまざまな要因を検討しました。解決策:当社のE-Drive flex 電子ドライブシステムは、エッセルテ・ライツとの緊密な協力のもとに特別に開発されました。このシステムには強力な電気モーターと電動キャスターが搭載されており、ボタンを押すだけでオーダーピッキングトロリーを動かすことができます。
速度は、前方と後方の両方で無限に可変です。従業員は重い荷物を簡単、迅速、快適に移動できます。補助が不要な場合は、E-Drive flexのドライブキャスターが自動的に収縮します。制御モジュールのパラメータとバッテリ寿命は、お客様の特定のニーズを満たすように当社のチームによって調整されました。同時に、システム全体を調べ、既存のキャスターの最適化の可能性についても検討しました。特に低騒音のキャスターを選択したことで、天然ゴム製の精密ボールベアリングとトレッドのおかげで、オーダーピッキングトロリーの駆動特性を大幅に向上させることができました。
人間工学も決定的な役割を果たしました。E-Driveのバッテリー充電プラグを最適な作業高さに取り付けました。さらに、電子駆動システムの制御要素も人間工学に基づいて設計され、最適な操作位置に取り付けられました。こうしてエッセルテ・ライツは、すべてのコンポーネントが完璧にマッチした完全なシステムソリューションを手に入れました。
エッセルテ・ライツのロジスティクスディレクター、アクセル・ツールケ。
「ユーザーの立場からすると、TENTEが提供する柔軟で制御が容易なE-Driveソリューションは、当社のカイゼンアプローチに非常によく合っています。」
エッセルテ・ライツのロジスティクスディレクター、アクセル・ツールケ。
プロセスの最適化、コストの削減、生産性の向上
新しいオーダーピッキングのコンセプトにより、エッセルテ・ライツの従業員は仕事中に移動できる距離がはるかに少なくなりました。正確には 80% も短縮されました。産業用トラックの使用量が減ったということは、修理、メンテナンス、トレーニングのコストを節約できることも意味します。 さらに、E-Drive flexシステムの高効率バッテリーは、消費電力を大幅に削減します。当社のトロリーキャスターソリューションとオーダーピッキングトロリーの完璧な組み合わせのおかげで、モビリティを向上させるだけでなく、作業プロセス全体を最適化し、運用コストを削減し、生産性を大幅に向上させることができました。