メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

AVT Europe

超大型キャスター — 63,000キロを運ぶのに十分な強度
avt_europe_banner
Omikron quadroは、エアバスやダイムラーなどの有名企業が重い荷物を運ぶのに役立ちます。
63,000キログラムは、18台の小型トラックの重量とほぼ同じで、これはAVT Europeの輸送業者が運ばなければならない重量です。重量物輸送を専門とするTENTEのベルギーのお客様が、新しいモデルに適した大型キャスターを探していたとき、このような重荷重に対応するソリューションを提供できないかと尋ねられました。私たちの答え:「もちろん!」

スタートポイント

AVT Europe NVは、航空機部品や鉄道車両などの重量物の移動用の無人重貨物輸送機を製造しています。トランスポーターは巨大なモバイルプラットフォームに似ており、インテリジェントな電子機器が搭載されています。リモコンで操作でき、最大100トンの荷物を運ぶことができます。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

コンパクト設計、高負荷容量

輸送中の荷物の重量は、エアクッションの助けを借りてすべてのキャスターに均等に分散されます。重量物輸送ユニットには、耐荷重キャスターと駆動輪が装備されています。具体的には、耐荷重キャスターは常に使用されており、主荷重を引き受けます。これとは対照的に、ドライブローラーは必要に応じて自動的に地面に降ろされるように設計されており、トランスポーターを動かすのにも役立ちます。 AVTの場合、すべてのキャスターの直径が比較的小さいにもかかわらず、動作中は最大12トン、静止中は最大20トンの重い荷重に耐えられることが重要です。これには、優れた品質と最大限の耐久性が決定的な役割を果たします。トランスポーターはダイムラー、エアバス、原子力研究機関CERNなどの有名企業を含むさまざまな企業に供給されているため、最高の品質と優れた耐久性も重要な要素です。これらの企業は、非常に高品質の商品を信頼できる輸送サービスを提供する必要があります。 AVTの厳選されたお客様は、20年の耐用年数と2年間の保証を期待しています。そこで、私たちの仕事は、このような多様な要件を満たすキャスターを疑いの余地なく提供することでした。

当社のスマートモビリティソリューション

過酷な運転条件に対応するため、お客様は当社のOmikron quadro 超大型キャスターを選択しました。これらのキャスターは、中央の左に2つの車輪、右に2つの車輪を備えた特別なデザインが特徴です。これにより、耐荷重性が高まります。ただし、同時に点荷重は小さいため、その見返りとして、加えられた重量をより広い接触領域に分散しやすくなります。 そのため、負荷が重い場合でも特に操縦が容易です。これは、共通中心を中心に車輪が逆回転するため、転がり抵抗と旋回抵抗が、車輪が1つしかないキャスターの抵抗よりも大幅に低くなるためです。この差異効果により、Omikron quadroは非常に頑丈なキャスターに比類のない敏捷性をもたらします。 ドライブホイールはカスタムメイドで、AVTのスタッフと緊密に協力して開発されました。ホイールの直径は400ミリメートル、全高は500ミリメートルです。もう1つの重要な利点は、すべての走行面がポリウレタンであることです。これは、取り扱い性に優れ、床にやさしいためです。目の前のタスクをすべて検討した結果、すべてのコンポーネントが互いに完璧に連携するインテリジェントなソリューションをAVTに提供することができました。
AVT Europeのゼネラルマネージャー、マールテン・ヴァン・ルーヴェレン

AVT Europeのゼネラルマネージャー、マールテン・ヴァン・ルーヴェレン

「私たちが納得したのは、特殊キャスターの耐久性と、TENTEのパートナーのノウハウでした。」

AVT Europeのゼネラルマネージャー、マールテン・ヴァン・ルーヴェレン

優れた耐久性と市場ニーズへの迅速な適応

AVTヘビーデューティートランスポーターは、総重量63トンの商品を運ぶことができます。よく考えられたホイールの設計により、最大限の耐久性と転がり抵抗の向上が保証されます。これにより、AVTはトランスポーターにそれほど強力ではないドライブを取り付けることができるため、コストとエネルギーを節約できます。 さらに、同社はTENTEという別のことに100%頼ることもできます。ベルギーの従業員はAVTと緊密に連携し、今後特別な開発が行われた場合には、大型輸送機のプロバイダーをいつでもサポートします。私たちは非常に柔軟なので、会社の成長に対応できます。これが、AVTが将来のプロジェクトでTENTEキャスターを使用することを計画しているもう1つの理由であることは間違いありません。