Портфолио решений

Ролик, которого не может быть - в теории

Прочитать больше

Представьте себе, что вы смотрите на ролик:

он обладает определенными размерами и высотой. Однако, это последнее измерение зависит от общей интеллектуальной конструкции. Это особенно важно в больницах, поскольку по соображениям безопасности высота крепежного узла ролика не может быть больше диаметра ролика. На самом деле невозможно одновременно получить идеальный размер колеса и минимальную высоту – как минимум, теоретически. Но… нам это удалось, в результате чего мы с удовольствием представили нашим заказчикам из Stiegelmeyer ролики TENTE Linea.

Стартовая точка

Группа Stiegelmeyer специализируется на производстве больничных коек. В их ассортимент входит также больничная мебель. В больницах важно обеспечить низкое базовое положение матраца для повышения безопасности пациентов. Падения могут иметь самые серьезные последствия, особенно для людей пожилого возраста. Чтобы уменьшить риск получения травм, больницы предпочитают кровати, основания для матрасов в которых могут быть понижены в максимально возможной степени.

Общая высота ролика, которая имеет значение

Половина всех пациентов в больницах старше 65 лет. Следует ожидать, что с учетом демографических изменений этот возраст будет увеличиваться. И это делает предотвращение падения пациентов с коек важнейшим фактором. Stiegelmeyer разработали больничную койку Puro, которая позволяет сестринскому персоналу устанавливать высоту положения матраса на минимально возможном уровне. На то насколько низким может быть этот уровень, существенно влияет и высота ролика кровати.

Наше умное решение по повышению мобильности

Мы оставались надежным партнером Stiegelmeyer более 60 лет. Неудивительно, что мы смогли предложить идеальное решение и в случае больничной койки Puro: ролик Linea. Его выдающаяся особенность - это высота крепежного узла, едва-едва превышает высоту колеса самого ролика. При диаметре 125 миллиметров общая высота ролика составляет всего 130 мм.

При разработке роликов семейства Linea безопасность была всего лишь одним из множества решающих факторов. Для наших инженеров было важно учесть всю ситуацию в больничной среде комплексно и принять во внимание все важные факторы: это и особые гигиенические требования, и уровень шума, и ходовые свойства роликов. В итоге было принято решение применить в конструкции ролика прецизионные шарикоподшипники, обеспечивающие легкость вращения колес. Центральный стопорный механизм роликом является необслуживаемым.

Что касается внешнего вида, то цветовая гамма ролика может быть выполнена так, чтобы сочетаться с другими компонентами и каркасом кровати. Съемный колпачок колеса ролика открывает дополнительные возможности для индивидуализации. Гладкие поверхности конструкции препятствуют загрязнению и легко очищаются. Кроме того, поскольку больница - это прежде всего место, где первостепенное значение играет покой, стопорный механизм разблокирует колеса роликов намного тише, чем при использовании обычных роликов

Наши две семейные компании тесно сотрудничают почти 50 лет. Это говорит само за себя.

Georgios Kampisiulis Kemmler, Managing Director, и Anja Kemmler, собственники Stiegelmeyer Group

Повышение безопасности

Линейка роликов Linea позволяет значительно повысить безопасность пациентов медицинских учреждений. Благодаря минимальной общей высоте, сестринский персонал медсестер может опустить основание матраса на высоту всего 28 сантиметров от уровня пола. Благодаря этому двухколесный ролик Linea вносит свой существенный вклад в значительное снижение риска травмирования в больницах.

Это интеллектуальное решение гарантирует, что эксплуатационные характеристики роликов хороши у всей моделей семейства. Ролик обладает такой же несущей способностью, что и модели с большей общей высотой, он без особых усилий преодолевает пороги и иные неровности. Ролик также соответствует самым строгим гигиеническим стандартам, отличается простотой эксплуатации и работы – поистине выдающееся решение при очень малой общей высоте.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация