Case Studies

Mais segurança para os colaboradores – e proteção otimizada para a mercadoria

Consulte Mais informação

Transportar cargas de vidro requer o máximo cuidado. Sobretudo quando estas assumem as medidas de um pequeno autocarro.

Isto requer carros de transporte que impressionam com a excelente manobrabilidade e garantem a integridade dos colaboradores. Para o prestigiado fabricante e transformador de vidro INTERPANE nós desenvolvemos uma proteção para os pés que garante a máxima segurança no trabalho e simultaneamente permite o transporte ideal das placas de vidro.

 

A situação inicial

O One World Trade Center em Nova Iorque, o The Marq em Singapura e o One One One Eagle Street no coração de Brisbane na Austrália têm uma coisa em comum: As suas fachadas são em vidro do Grupo INTERPANE. A empresa é uma filial do AGC Glass Europe, que faz parte do consórcio de vidro japonês Asahi Glass Co., Ltd. A empresa emprega 50.000 colaboradores em todo o mundo.

A gama de produtos da INTERPANE inclui vidro branco e flotado, vidro termicamente isolante de alta qualidade, vidro de proteção sonora e vidro isolante contra o sol, vidro de segurança, vidraças para o design e criação, bem como produto para aplicações solares.

A empresa fornece elementos de vidro para grandes projetos de construção regionais e internacionais, bem como abastece o mercado local da construção de janelas e é um dos poucos fabricantes a produzir mundialmente vidraças revestidas com medidas extraordinárias que vão até 18 metros de comprimento, 3,21 metros de altura e uma espessura de vidro até 20 milímetros.

Desafio proteção para os pés

No fabrico e transformação dos seus produtos de vidro, a INTERPANE dá a máxima importância à segurança no trabalho. A empresa proclamou uma estratégia proativa de tolerância zero. Através dessa estratégia, o fabricante de vidro pretende evitar acidentes de trabalho e proteger a saúde dos seus colaboradores de forma sustentável, bem como sensibilizar para os riscos. Todos os processos são correspondentemente planeados e otimizados, regularmente realizam-se análises de risco e todos os acidentes são analisados ao pormenor.

O mesmo aplica-se ao transporte de placas de vidro que podem ter até 20 metros quadrados. Para assegurar um transporte seguro no processo de produção, os vidros tubulares cortados a pedido do cliente são carregados em carros de transporte. As suas medidas podem, em função da encomenda, ter cerca de sete metros e meio de comprimento e cerca de três metros de altura. O seu peso total pode chegar às 2,5 toneladas.

Relativamente à segurança na empresa, isto representa um grande desafio. Se deslocar os carros de transporte carregados com demasiada velocidade ou se embater em obstáculos e desnivelamentos, pode chocar contra os tornozelos dos colaboradores ou passar por cima dos pés deles. Para evitar ferimentos, a INTERPANE aplicava dois sistemas diferentes de proteção dos pés, o mesmo assim não era suficiente para responder aos elevados requisitos de segurança e às práticas condições de base: Um sistema rígido era apropriado à deslocação do transporte sobre piso plano, mas quando as condições do piso ficavam irregulares, a proteção para os pés pousava rapidamente no chão. Consequência: uma paragem repentina ou até tombamento do carro de transporte.

Corria-se um risco idêntico no caso de um dispositivo de proteção flexível. Esta proteção para os pés pode ir parar por baixo das rodas e bloquear os rodízios. Ambos os modelos escondiam, pois, um perigo tanto para os colaboradores como para a mercadoria a transportar. O fabricante de vidro precisa, por isso, de uma proteção para os pés, que proporciona a máxima segurança de acordo com a estratégia preventiva da empresa.

Com a solução da TENTE, nós melhoramos a segurança no trabalho e simultaneamente a proteção dos nossos produtos.

Tobias Rüther, Corporate Safety Coordinator no Grupo INTERPANE

Casos e Competências Relacionados

Inspiração para os mercados

Imobilizador: Estabilidade de direção facilitada

Plataformas de trabalho com equipamento especial decisivo: mais segurança.

Contato

Você está interessado em soluções individuais?

Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo

* Campo obrigatório

Soluções para suas necessidades individuais. Não hesite em nos contatar pessoalmente.

Phoenix Mecano Com. e Téc. Ltda

Almeda Caiapós 657

CEP 06460-110 Barueri

Brasil

Phone: +55 11 5643-4190

Fax: +55 11 5641-0882

Email: deodoro@phoenix-mecano.com.br

Registrar


Clientes registrados


Esqueci senha


Novos clientes

Registo