Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Esselte Leitz

Motoriserede vognhjul åbner nye stier
esselte_leitz_banner
Ved første øjekast syntes vores kunde Esselte Leitz idé om at bortskaffe industrilastbiler næsten udelukkende på lageret som en ganske dristig opgave.
Ved andet øjekast så tingene lidt anderledes ud. Det skyldes, at de flerhyldevogne, der bruges til at plukke varerne, var udstyret med vores TENTE E-Drive flex elektriske drivsystem. Den intelligente løsning giver medarbejderne mulighed for ubesværet at transportere flere varer, hvilket ikke kun forbedrer produktiviteten, men også reducerer gangafstande - med så meget som 80 procent.

Udgangspunktet

Esselte Leitz GmbH & Co KG tilhører Acco Brands Corporation og er kendt for sine arkivmapper og innovative kontorartikler. Virksomheden tilbyder sine kunder en 24-timers leveringsservice: ordrer modtaget før kl. 13.00 sendes samme dag. Dette kræver den størst mulige fleksibilitet med hensyn til både personale og implementering af udstyr.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Tidskrævende processer og mange ruter

Esselte Leitz sender 1,7 millioner ordrevarer årligt og registrerer seks millioner varehævninger om året. Det betyder, at medarbejderne håndterer varer med en samlet vægt på 40.000 tons. Virksomheden arbejder derfor løbende på at optimere arbejdsforholdene og effektivisere ordreplukningen. I løbet af denne forbedringsproces moderniserede teamet sit eksisterende koncept for ordreplukning og introducerede det såkaldte Takt Time-system. Det gør det muligt at organisere forsendelser med så lidt indsats som muligt. Under denne overgang blev der også sat spørgsmålstegn ved godstransport ved hjælp af elektriske industrielle lastbiler. Esselte Leitz ønskede at forbedre udnyttelsen af sine tekniske ressourcer betydeligt og reducere den tid, der kræves til ordreplukning. Målet var at kunne øge kapaciteten fleksibelt fra det ene minut til det andet. For at opnå dette besluttede virksomheden at bruge ordreplukkevogne, der bevæger sig under deres egen damp. Da disse vejer op til 400 kg, når de er lastet, var det desuden nødvendigt med en løsning, der gjorde det muligt at flytte og manøvrere de tunge vogne ubesværet — og det er her TENTE's motoriserede vognhjul spiller ind.

Vores smarte mobilitetsløsning

De tunge ordreplukkevogne skal flyttes hurtigt uden at belaste medarbejderne. Samtidig skal vognene være lette at betjene og have perfekt manøvredygtighed. Vi kiggede på situationen fra flere vinkler og overvejede forskellige faktorer: drevegenskaberne, de forskellige krav under arbejdsprocessen og endda de ergonomiske aspekter. Løsningen: Vores E-Drive flex elektroniske drivsystem, specielt tilpasset i tæt samarbejde med Esselte Leitz. Systemet har en kraftig elmotor og motordrevne hjul, hvilket gør det muligt at sætte ordreplukkevognene i gang med et tryk på en knap. Hastigheden er uendeligt variabel, både fremad og bagud. Medarbejdere kan flytte tunge belastninger nemt, hurtigt og komfortabelt. Hvis der ikke er behov for hjælp, trækkes drivhjulet på E-Drive flex automatisk tilbage. Parametrene for kontrolmodulet og batteriets levetid blev tilpasset af vores team til at imødekomme kundens specifikke behov. Samtidig kiggede vi på hele systemet og undersøgte optimeringspotentialet for de eksisterende hjul. Valget af særligt støjsvage hjul gjorde det muligt at forbedre køreegenskaberne for ordreplukkevognene betydeligt takket være præcisionskuglelejer og slidbaner fremstillet af naturgummi. Ergonomi spillede også en afgørende rolle. Vi monterede batteriopladningsstikket på E-Drive i den perfekte arbejdshøjde. Derudover blev styreelementet til det elektroniske drivsystem også ergonomisk designet og installeret i den optimale betjeningsposition. Esselte Leitz fik således en komplet systemløsning, hvor alle komponenter er perfekt tilpasset hinanden.
Axel Zühlke, Logistikdirektør i Esselte Leitz.

Axel Zühlke, Logistikdirektør i Esselte Leitz.

„Fra vores synspunkt som bruger passer den fleksible og let kontrollerbare E-Drive-løsning fra TENTE meget godt ind i vores Kaizen-tilgang.“

Axel Zühlke, Logistikdirektør i Esselte Leitz.

Optimerede processer, reducerede omkostninger og øget produktivitet

Med det nye ordreplukningskoncept har Esselte Leitzs medarbejdere nu langt færre rejseafstande at tilbagelægge under deres arbejde — 80 procent mindre, for at være præcis. Den reducerede brug af industrielle lastbiler betyder også, at virksomheden sparer på reparations-, vedligeholdelses- og uddannelsesomkostninger. Desuden reducerer de højeffektive batterier i E-Drive flex systemet drastisk strømforbruget. Takket være den perfekte kombination af vores vognhjulsløsning med ordreplukkevognene kunne vi ikke kun forbedre mobiliteten, men også optimere hele arbejdsprocessen, reducere driftsomkostningerne og øge produktiviteten betydeligt.