Case study

Et hjul, der faktisk er umuligt - faktisk

Læs mere

Lad os prøve at forestille os følgende:

Det har en vis hjulstørrelse og en vis byggehøjde. Sidstnævnte afhænger af en intelligent helhedskonstruktion. Og især på hospitaler er dette særligt vigtigt, da fastgørelsen af hjulet på grund af sikkerhedsaspekterne næppe bør være højere end hjuldiameteren. Men faktisk er det umuligt at opretholde den optimale størrelse af hjulet og samtidig reducere byggehøjden - men kun faktisk. Fordi vi har klaret det og leveret TENTE Linea til vores kunde Stiegelmeyer.

Udgangssituationen

Stiegelmeyer-koncernen specialiserer sig i fremstilling af hospitalssenge. Hertil kommer, at deres sortiment også omfatter sygehusmøbler. På hospitaler er det vigtigt at give mulighed for en lav liggeposition for at øge patientsikkerheden. Især kan fald i en fremskreden alder have alvorlige konsekvenser. For at reducere risikoen for skader foretrækker hospitaler senge, hvis liggeflade kan køres langt ned.

Bygningshøjde er vigtigt

Halvdelen af patienterne på hospitalerne er over 65 år gamle. Som følge af befolkningsmæssige ændringer forventes det, at denne tendens tager yderligere til. Derved får faldforebyggelse en afgørende rolle. Stiegelmeyer udviklede hospitalssengen Puro, som gør det muligt for plejepersonalet at indstille liggefladen meget lavt. Sengens hjul har også en afgørende indflydelse på dette.

Vores intelligente mobilitetsløsning

Vi har været en pålidelig partner for Stiegelmeyer i mere end 60 år. Og også i tilfælde af hospitalssengen Puro kunne vi levere den ideelle løsning: hospitalssengshjulet Linea. Dets fremragende egenskab: en fastgørelse, der knap nok er højere end hjulstørrelsen. Med en diameter på 125 millimeter har hjulet en samlet højde på kun 130 millimeter.

Sikkerheden var imidlertid kun et af de afgørende aspekter ved udviklingen af Linea-hjulet. For vores ingeniører var det vigtigt at se på hele miljøet på hospitalet og have fokus på alle de afgørende faktorer. Blandt andet design, hygiejnemæssige aspekter, støj og køreegenskaber. Derfor anvendte man to præcisionskuglelejer, der gør det enormt let at dreje hjulet. Centralbremsen er vedligeholdelsesfri.

Hvad udseendet angår, kan hjulets farve tilpasses efter umiddelbart tilsluttede komponenter og sengerammer. Afdækningen i midten af hjulet giver yderligere individuelle tilpasningsmuligheder. Glatte overflader reducerer smudsdannelsen og er lette at rengøre. Og da et hospital primært fungerer som et sted for hvile og rekreation, er bremsning og frigivelse af hjulet meget mere stille end med konventionelle produkter.

Vores to familievirksomheder har arbejdet tæt sammen i næsten 50 år. Det taler for sig selv.

Georgios Kampisiulis Kemmler, direktør, og Anja Kemmler, medejer af Stiegelmeyer-koncernen

Forbedret sikkerhed

Linea-hjulet gør det muligt at forbedre patienternes sikkerhed på hospitalet betydeligt. For takket være deres ekstremt lave totalhøjde, kan sygeplejersker justere liggefladen, så liggefladen befinder sig i en højde af kun 28 centimeter. Dobbelthjulet Linea bidrager på denne måde væsentligt til at reducere risikoen for at komme til skade på hospitaler.

Den intelligente løsning sikrer også, at køreegenskaberne er overbevisende over hele linjen. Hjulet giver den samme bæreevne som modeller med en højere bygningshøjde og klarer desuden også problemfrit både tærskler og ujævnheder. Desuden opfylder det de højeste standarder for hygiejne, imponerer ved en særlig nem betjening - og beviser sit format på grund af sin lave højde.

Kontakt

Er du interesseret i individuelle løsninger?

Tal med os - vi er glade for at rådgive dig

* Obligatorisk felt

Løsninger for dine individuelle krav. Tøv ikke med at kontakte os personligt.

TENTE A/S

Birkemosevej 32

8361 Hasselager

Danmark

Phone: +45 70 10 82 10

Fax: +45 70 10 81 10

Email: info.dk@tente.com

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding