Kundenreferenz
Arbeitsbühnen mit entscheidender Sonderausstattung: mehr Sicherheit.
Bei der SNCB hat die fortlaufende Verbesserung der Sicherheit in der Wartungshalle eine der obersten Prioritäten. Genauso wie die Optimierung der Ergonomie und der Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter. Muskel-Skelett-Erkrankungen, die zum Beispiel durch Bücken verursacht werden, möchte das Unternehmen verhindern. Die Wartungsbühnen sollen sich in dieses Konzept so genau wie möglich einordnen. Sie sollen komfortabel manövrierbar sein und den Mitarbeitern einen bequemen Zugang zu den Fenstern, Außenwänden und allen anderen Fahrzeugflächen ermöglichen. Dabei dürfen sie sich kein Stück bewegen, sobald man die Instandhaltungsbühne betritt – und zwar auch dann nicht, wenn die Mitarbeiter mit Hochdruckreinigern oder anderen schweren Gegenstand hantieren. So suchte die belgische Eisenbahngesellschaft nach einer Lösung, die diese hohen Ansprüche vollauf erfüllt – und fand mit der Alpha safety die richtige Antwort.
Die Alpha safety verfügt über ein integriertes Feststellsystem, das für höchste Arbeitssicherheit sorgt. Ähnlich wie bei einem Gepäcktrolley am Flughafen lassen sich die Rollen nur dann in Bewegung bringen, wenn der Nutzer den Bedienungsgriff des Feststellers betätigt. Wird er losgelassen, werden die Rollen automatisch blockiert und die Arbeitsbühne steht sofort felsenfest. So gewährleistet die Alpha safety einen sicheren Stand. Dank ihrer herausragenden Rolleigenschaften lässt sich die große Wartungsbühne aber auch mühelos gradlinig zu den jeweiligen Arbeitsbereichen schieben.
Sobald der Mitarbeiter den Griff loslässt, um die Instandhaltungsbühne zu betreten, rührt sich diese keinen Zentimeter. Dabei betrachteten wir die Herausforderung auch aus ergonomischer Perspektive: Der Griff zum Lösen des Feststellers befindet sich in Schulterhöhe, ist gut erreichbar und ermöglicht damit eine komfortable Bedienung. Unsere Ingenieure richteten ihren Blick aber genauso auf die unmittelbare Umgebung.
So ist es nicht möglich, die Feststellung der Rollen aus Versehen zu lösen – zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter mit einem schweren Gegenstand gegen die Arbeitsbühne stößt oder unbeabsichtigt an den Bedienungsgriff kommt. Denn das Bedienelement und der Feststeller sind über einen Bowdenzug verbunden, der durch ein Stahlrohr geführt wird, um vor Beschädigungen geschützt zu sein. Die zum Bedienen des Griffs benötigte Kraft wurde dabei so präzise eingestellt, dass ein zufälliges Lösen des Feststellers nicht möglich ist.
Yves Hénoumont, Technischer Service SNCB
Dank der Alpha safety konnte die Arbeitssicherheit in der neuen Wartungshalle spürbar verbessert werden. Die großen Wartungsbühnen lassen sich bequem verschieben, stehen aber absolut unbeweglich, sobald die Mitarbeiter den Feststellgriff loslassen und die Bühne betreten. Selbst wenn sie ihre Arbeiten mit schweren Geräten durchführen, steht die Instandhaltungsbühne fest und sicher.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com