Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Vela

Die Freiheit, sich selbst zu helfen: VELA Mobilitätsstühle bewegen sich mit Levina Care Stuhlrollen
vela_banner
Für Menschen, die chronisch krank sind oder eine Behinderung haben, ist es besonders wichtig, ihre Lebensqualität wo immer möglich zu erhöhen — auch wenn eine Feststellrolle nur einen kleinen Unterschied macht.
Der VELA Stuhl hilft Menschen, unabhängig zu leben und in ihren Häusern mobil zu sein. Unsere Levina care Rollen machen diesen Stuhl mobil.

Der Ausgangspunkt

VELA aus Dänemark wurde von Vermund Larsen gegründet und produziert seit mehr als 50 Jahren Stühle für Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen und seit fast 90 Jahren Designermöbel. Das Familienunternehmen ist ein Pionier in der Entwicklung und Produktion ergonomischer Stühle und wie TENTE weltweit aktiv. Der langjährige Partner von TENTE wollte, dass die Rollen für die neue Stuhlserie VELA in sein Konzept passen: Genau wie der Stuhl sollten Design und Ergonomie, also Form und Funktion, Hand in Hand gehen. Es sollte beweglich sein. Die Feststellfunktion sollte sicher, einfach und leise zu bedienen und dennoch modern sein. Unsere Aufgabe war es daher, eine Mobilitätslösung zu entwickeln, die Design, Form und Funktion vereint — in diesem Fall Stuhlrollen mit Feststellfunktion.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Mobil auf Rollen

Der VELA Chair, der vor 50 Jahren als Hausfrauenstuhl bezeichnet wurde, macht seine Nutzer weniger abhängig von der Hilfe anderer. Es eignet sich für Häuser, Wohnungen oder Arbeitsplätze sowie für Holz- oder Kunststoffböden, flachgewebte Teppiche oder Fliesen. Wenn Sie den Kochtopf in der Küche nicht sehen können, können Sie mit dem elektrisch höhenverstellbaren VELA-Stuhl eine aufrechtere Position einnehmen, die Ihnen mehr Sicht bietet. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, vom Bett aufzustehen, können Sie die Armlehne wegklappen und auf den Stuhl steigen. Einmal zusammengeklappt, kann der Nutzer die passende Sitzhöhe einstellen. Mit diesem Stuhl können Sie einen Staubsauger in die Hand nehmen und einen Teil der Hausarbeit selbst übernehmen. Oder Sie rollen mit den zentral feststellbaren Rollen in die Küche und bereiten sich einen Kaffee zu. Dies sind alles Aktivitäten, bei denen Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen oft auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Die Stühle sind in verschiedenen Größen und Ausführungen bis zu einem Gewicht von 300 Kilogramm erhältlich und es gibt auch Modelle für Kinder.

Unsere intelligente Mobilitätslösung

Produktentwickler und Manager von TENTE und VELA arbeiteten mehr als ein Jahr lang zusammen, um Levina care exakt an die Anforderungen des VELA Chair anzupassen. Die Vertriebs- und Servicemitarbeiter sprechen regelmäßig mit den Benutzern und so wurden ihre Erfahrungen genutzt, um den VELA Chair besser an ihre Bedürfnisse anzupassen. Der Stuhl hat vier Rollen und eine Zentralfeststellungsfunktion, wobei Levina Care von TENTE deutliche Vorteile gegenüber den bisher verwendeten Rollen hat: Er ist nicht so schwer wie die bisherigen Rollen, wodurch der Stuhl leichter und mobiler wird. Die feststellbare Lenkrolle Levina Care sieht kleiner aus und hat einen geringeren Schwenkeingriff, wodurch die Rolle weniger aus dem Stuhl herausragt. Die Levina Care bietet dem Stuhl mehr Platz für den Schalthebel, mit dem der Benutzer ihn feststellen kann. Dadurch können sie es einfacher erreichen. Darüber hinaus schaltet die Rolle leiser und dennoch sicherer. TENTE achtet jedoch darauf, dass immer noch ein leichtes Schaltgeräusch zu hören ist, damit der Nutzer merkt, dass er sicher steht.
Mathias Haslund Jungersen, Produktentwicklungsleiter von VELA, Sanni Jørgensen, Marketingleiter von VELA

Mathias Haslund Jungersen, Produktentwicklungsleiter von VELA, Sanni Jørgensen, Marketingleiter von VELA

„Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unserem Lieferanten TENTE und uns hat eindeutig zur Entwicklung eines besseren Produkts beigetragen.“

Mathias Haslund Jungersen, Produktentwicklungsleiter von VELA, Sanni Jørgensen, Marketingleiter von VELA

Der Stuhl ist individuell anpassbar, die Stuhlrolle kann es auch sein

Die Stühle können individuell in der Höhe verstellt werden. Sie können unterschiedliche Sitze und Rückenlehnen und Polster haben. Kunden können ihre Wünsche in Farbe ausdrücken und sogar ihre eigenen Stoffe einsenden. Schließlich verbringen die Nutzer einen großen Teil des Tages auf ihrem VELA Chair. Eine elektrisch angetriebene Version ist ebenfalls neu auf dem Markt. Levina Care-Rollen mit Schlössern von TENTE sind in 100 und 125 Millimetern sowie in einer elektrisch leitfähigen Version erhältlich, was neue Einsatzbereiche ermöglicht. Bei all dem hat die Rolle ein modernes, schlichtes Design und ist mit verschiedenen Beschlagelementen und in verschiedenen Farben erhältlich, was der Philosophie von VELA entspricht, Design, Form und Funktion zu verbinden.