Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Shopbox

Einkaufswagenrollen mit einem bedeutenden Vorteil: Nachhaltigkeit
shopbox_banner
Ein einziger Einkaufswagen legt in zehn Jahren Lebensdauer Tausende von Kilometern zurück. Es benötigt daher Rollen, die einem erheblichen Verschleiß standhalten.
Bei der Durchführung notwendiger Wartungsarbeiten sollte das Ziel darin bestehen, wertvolle Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten. Aus diesem Grund stellen wir unserem Kunden ShopBox Einkaufswagenrollen zur Verfügung, die es ermöglichen, nur die Teile auszutauschen, die wirklich erneuert werden müssen. Das Ergebnis: verbesserte Nachhaltigkeit und niedrigere Kosten.

Der Ausgangspunkt

Die ShopBox Group GmbH aus Heilbronn, Deutschland, ist auf die Reinigung, Desinfektion und Reparatur von Einkaufswagen spezialisiert. Das Unternehmen beliefert Supermärkte in zehn europäischen Ländern. ShopBox-Mitarbeiter warten und reparieren verschmutzte Gitter, verklemmte Kindersitze und natürlich Einkaufswagenrollen, die quietschen, blockieren oder in die falsche Richtung fahren. ShopBox wird die notwendigen Komponenten austauschen, damit das Einkaufserlebnis wieder problemlos abläuft.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Umweltbelastung und hohe Kosten

Allein auf dem deutschen Markt sind mehr als 20 Millionen Einkaufswagen im Einsatz, die alle regelmäßig gewartet werden müssen. Daher sollte das Design auch den Umgang mit Ressourcen und der Umwelt in den Mittelpunkt stellen. In der Regel sind die Räder und Gabeln des Einkaufswagens jedoch miteinander vernietet. Dies macht es unmöglich, intakte Komponenten weiter zu verwenden, wenn ein Teil des Geräts defekt ist. Das bedeutet, dass die gesamte Rolle unnötig ausgetauscht werden muss. Ein Austausch der gesamten Rolle ist nur in etwa 30 Prozent der Wartungsfälle wirklich notwendig. Bei den restlichen 70 Prozent reicht der Austausch des Rades aufgrund des längeren Lebenszyklus der Radgabel aus, um die Mobilität wiederherzustellen. Wenn ein Rad ausgetauscht werden muss und die Gabel mit dem Rad vernietet ist, dann gibt es keine Alternative, als die Gabel zusammen mit dem defekten Rad zu entsorgen. Das Ergebnis: unnötige Verschwendung von Material und Ressourcen sowie erhöhte Kosten. Die Alternative: Einkaufswagenrollen von TENTE.

Unsere intelligente Mobilitätslösung

ShopBox verwendet unsere Einkaufswagenrollen für seine Wartungsarbeiten. Das Besondere: Die Gabel und das Rad sind nicht miteinander vernietet, sondern mit einer Schraube verbunden. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die Komponenten separat zu bestellen und auszutauschen. Wenn nur das Rad beschädigt ist, kann die Gabel trotzdem verwendet werden. Die Schraubverbindung bietet weitere Vorteile, beispielsweise bei der Befestigung der Rolle am Einkaufswagen. Da die Gabel nicht mit dem Rad vernietet ist, ermöglicht sie einen leichteren Zugang zur Befestigung. Die Rolle des Rollwagens lässt sich einfacher und schneller anbringen und abnehmen. Das Gleiche gilt auch für die Reinigung. Rad und Gabel lassen sich leichter reinigen, wenn sie getrennt sind, da die verschmutzten Stellen leichter zu erreichen sind. Sobald die Wartung abgeschlossen ist und die Rolle wieder zusammengebaut ist, werden die Vorteile unserer Lösung deutlich: Die Schraubverbindung ist flexibler und umweltfreundlicher als das Nieten.
„Mit TENTE sparen wir zwei Drittel der Kosten ein und schonen die Umwelt.“

„Mit TENTE sparen wir zwei Drittel der Kosten ein und schonen die Umwelt.“

Hans-Peter Vetvicka, Geschäftsführer der ShopBox Group GmbH

„Mit TENTE sparen wir zwei Drittel der Kosten ein und schonen die Umwelt.“

Ressourcen schonen und Kosten sparen

Unsere Lösung wird von ShopBox und seinen Kunden für ihre Nachhaltigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Kosteneffizienz geschätzt. Es werden nicht nur Ressourcen geschont und die Umwelt deutlich entlastet, sondern auch zwei Drittel der Kosten eingespart. Bei 40.000 gewarteten Einkaufswagenrollen pro Jahr ist dies ein erheblicher Vorteil für ShopBox. Darüber hinaus verbessert die Lösung auch den Wartungsprozess, da Rad und Gabel nun einzeln entfernt werden können, was die Wartung schneller, einfacher und effizienter macht.