Wenn ein Supermarkt mit Rollkäfigen bestückt ist, kann es schnell sehr laut werden — aber nicht mit den richtigen Rollen.
Schließlich ist intensiver Lärm nicht nur eine unangenehme Störung, sondern wirkt sich ab einem bestimmten Wert auch auf die Gesundheit aus. Der Logistikspezialist GEBHARDT vertraut daher auf unsere Syntech-Räder. Diese Räder sind in Kombination mit ihrer hohen Tragfähigkeit deutlich leiser als normale Räder — zehn Dezibel leiser, um genau zu sein.
Der Ausgangspunkt
Die Entwicklung und Produktion effizienter Logistiklösungen für Handel und Industrie sind das Markenzeichen der GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. Das Unternehmen wird in der sechsten Generation erfolgreich als Familienunternehmen geführt und blickt auf eine traditionsreiche Geschichte von mehr als 185 Jahren zurück. GEBHARDT beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter an fünf Produktionsstandorten und hat sich als Marktführer für Lager- und Transportlösungen etabliert.
Unsere intelligente Mobilitätslösung
Nach einer umfassenden Analyse haben wir für GEBHARDT bewährte Stahlblechrollen mit modernen Syntech-Rädern kombiniert.
Dank dieser Gitterwagenrollen kann der Geräuschpegel eines beladenen Rollcontainers um beachtliche zehn Dezibel reduziert werden, was als Halbierung der Lautstärke empfunden wird.
Die Tragfähigkeit, die mit der herkömmlicher Räder identisch ist, bleibt völlig unberührt. Der Trick dahinter: Unser Syntech ist ein Hybridrad. Der Radkörper und die Basis bestehen aus Polyamid, während der Kern aus elastischem Vollgummi besteht.
Dadurch können wir die Vorteile einer harten Lauffläche mit der Festigkeit eines weichen Rades kombinieren. Die Kombination der beiden Kunststoffe führt zu optimalen Dämpfungseigenschaften und reduziert somit die Geräuschemission erheblich.
Das war auch für die Kunden des Logistikexperten interessant. So erwähnt beispielsweise das Großhandelsunternehmen Transgourmet in seiner Nachhaltigkeitsbroschüre den geräuscharmen Warenversand und hebt ihn als besondere Qualität hervor. Unsere Zusammenarbeit mit GEBHARDT konzentrierte sich jedoch nicht nur auf Laufgeräusche.
Aufgrund unserer ganzheitlichen Sicht auf die logistischen Herausforderungen und die Syntech-Räder haben wir auch in Bezug auf die Stabilität sehr gut abgeschnitten. Schließlich stellt der Spezialist für Logistiklösungen seine Produkte auf die Probe und simuliert durch umfangreiche Versuche reale Bedingungen. So werden beispielsweise schwer beladene Rollpaletten getestet, um Schwellen und Hindernisse zu überwinden, beispielsweise wenn Gabelstapler gegen sie stoßen. Die Gitterwagenrollen müssen zudem Kälte und Hitze, Schmutz und Regenwasser aushalten und auch bei Schnee keine Schwächezeichen aufweisen. Unsere Syntech-Räder haben all diese Tests bestanden.
Norbert Götz, Einkaufsleiter bei GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
Seit mehr als 30 Jahren nutzen wir die Fachkompetenz von TENTE.
Norbert Götz, Einkaufsleiter bei GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
Längere Haltbarkeit und geringere Kosten
Das Syntech-Rad hat eine mehr als doppelt so lange Lebensdauer wie hartgefüllte Rollen, die im Durchschnitt nur zwei Jahre im Einsatz sind. Im Gegensatz dazu wird das Syntech-Rad oft bis zu fünf Jahre lang verwendet. Das spart Kosten sowohl bei der Anschaffung als auch bei der Wartung und ist ein weiterer entscheidender Grund, warum GEBHARDT auf eine langfristige Zusammenarbeit mit TENTE setzt.