Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Barco

Gemeinsam voranschreiten: Barco und TENTE bringen mit dem E-Drive Innovationen für motorisierte Rollen
barco_banner (2)
Barco ist seit Jahrzehnten eine führende Kraft in der Branche und bekannt für seinen innovativen Ansatz und seine umfassende Produktpalette.
Barco ist auf Displaytechnologien für Medien und Unterhaltung, digitales Kino, Sicherheit und Überwachung, medizinische Bildgebung, virtuelle Realität und Simulation spezialisiert und hat die Grenzen der Innovation immer weiter verschoben. In seinem Bestreben, die betriebliche Effizienz zu verbessern, fand das in Kortrijk ansässige Unternehmen in TENTE den idealen Partner für seine Transportwagenrollen. Gemeinsam haben wir eine wegweisende Lösung entwickelt, die das Bewegen schwerer Lasten deutlich erleichtert.

Die Ausgangssituation

Barco verwaltet einen beträchtlichen Bestand an schweren Materialien, die häufig bewegt werden müssen, häufig in Bereichen mit engen Gängen. Die herkömmlichen Transportwagen, die für diese Aufgaben verwendet werden, sind schwer zu manövrieren und wenig flexibel, was zu körperlichen Belastungen des Personals führt, einschließlich Rückenschmerzen und Gelenksteifheit. Auf der Suche nach einer effizienteren und ergonomischeren Lösung ging Barco eine Partnerschaft mit TENTE ein. Unsere Expertise in der Entwicklung von Rollen und der Entwicklung innovativer Mobilitätslösungen war entscheidend für die Bewältigung dieser Herausforderungen.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Die Herausforderung

Die Transportwagen von Barco können bis zu 150 kg wiegen, wodurch sie schwer zu manövrieren sind, was die körperlichen Beschwerden der Mitarbeiter verschärft. Es bestand dringender Bedarf an einer ergonomischen Verbesserung. Die Lösung des bestehenden Wagenherstellers, die bis zu 3.000€ pro Wagen kostete, war jedoch weder kostengünstig noch skalierbar. Es wurde deutlich, dass ein innovativerer und praktischerer Ansatz erforderlich war. TENTE schlug als Lösung den E-Drive vor, ein elektrisches Antriebssystem, das einfach an einer Vielzahl von Transportwagen montiert werden kann. Barco entwickelte einen Prototyp eines Rollwagens, der das E-Drive-System mit seinen motorisierten Rollen aufnehmen konnte, sodass er unabhängig von ihrer Basiskonstruktion an anderen Transportwagen befestigt werden konnte. Diese anpassungsfähige Lösung ist der Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Barco und TENTE und zeigt unser gemeinsames Engagement für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Ergonomie am Arbeitsplatz.

Unsere intelligente Mobilitätslösung

Der E-Drive von TENTE ist ein innovatives elektrisches Antriebssystem, das pro Akkuladung bis zu acht Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden kann. Unser System fungiert als leistungsstarkes fünftes Rad unter dem Wagen und wurde speziell für den mühelosen Transport schwerer Lasten entwickelt. Die Bedieneinheit am Griff des Transportwagens ermöglichen eine nahtlose Bewegung in alle Richtungen und verbessern so die Manövrierfähigkeit erheblich. Darüber hinaus verbessert der ausziehbare Radmechanismus die Ergonomie, sodass das Personal nicht mehr durch Rücken- oder Gelenkschmerzen belastet wird. Diese Partnerschaft zwischen Barco und TENTE ist ein Beweis für die Kraft der Zusammenarbeit und Innovation. Es ist ein Beispiel dafür, wie Zusammenarbeit zu den effektivsten Lösungen führt und, was noch wichtiger ist, wie sie zu einer intelligenteren, effizienteren Welt beiträgt.
Jo Voet, Techniker bei Barco

Jo Voet, Techniker bei Barco

„Ohne den Prototyp von TENTE und ihre motorisierten Transportwagenrollen wären wir sicherlich nicht da, wo wir heute sind. Der E-Drive von TENTE ist zu einem wichtigen Bindeglied im Gesamtbetrieb von Barco sowie für das allgemeine Wohlbefinden unserer Mitarbeiter geworden.“

Jo Voet, Techniker bei Barco

Fordern Sie Ihre eigene Mobilitätsstudie an

Das Bewegen schwerer Materialien war noch nie so einfach wie mit dem E-Drive von TENTE. Durch eine gründliche Analyse der betrieblichen Bedürfnisse von Barco waren wir in der Lage, die ideale Mobilitätslösung bereitzustellen. Wir können das Gleiche für Sie tun! Fordern Sie eine personalisierte Mobilitätsstudie an und lassen Sie sich von uns bei der Berechnung helfen, wie Ihr Unternehmen beim Transport von Personen und Gütern schneller, effizienter und gesünder arbeiten kann. Erfahren Sie, wie die Mobilitätslösungen von TENTE Ihren Geschäftsbetrieb verändern und dafür sorgen können, dass alles reibungslos läuft.