A Wehlers ApS, fabricante de móveis da Dinamarca, oferece aos seus clientes em todo o mundo produtos ecológicos e conta com rodízios de mobiliário TENTE.
Ao adquirir, devolver, revender e arrendar produtos, a empresa prolonga a vida útil dos móveis e assim evita o desperdício, visando utilizar menos recursos e promover uma economia circular. A TENTE está também a abraçar o desafio de produzir rodízios de uma forma amiga do ambiente. Um dos nossos contributos para a sustentabilidade é o mobiliário Anika evo castor.
O ponto de partida
A Wehlers ApS utiliza resíduos e materiais reciclados para criar cadeiras com design premiado e credenciais ambientais. O fabricante de móveis recicla redes de pesca, resíduos informáticos e resíduos plásticos da indústria farmacêutica e transforma tudo isto em cadeiras. Plástico verde é usado para redes de pesca, preto para resíduos de computadores e azul para resíduos farmacêuticos. “Com as nossas cadeiras, usamos materiais reciclados e trazemos algo novo para o ciclo económico”, afirma Henrik Holm Wehler. “Levamos este mobiliário de volta quando já não é necessário e o oferecemos a outros clientes. É assim que evitamos novos resíduos.” Quando a TENTE abordou os APs da Wehler e apresentou a castor Anika evo, que é feita a partir de biomaterial, Henrik Holm Wehler percebeu imediatamente que seria uma combinação perfeita para os seus produtos.
O fabricante de móveis lançou recentemente a sua cadeira R.U.M. Roda Fisherman's Chair com o rodízio Anika evo da TENTE. Esta cadeira já é utilizada com sucesso pela cervejaria do Grupo Carlsberg, pelo clube de futebol de Liverpool e pela cidade infantil do fabricante de brinquedos LEGO. A versão com rodízios é particularmente adequada para salas de aula e espaços de eventos onde o mobiliário precisa ser rearranjado rapidamente.
Sustentabilidade rastreável
O conceito de sustentabilidade é definido de muitas maneiras diferentes. Para os APs da Wehler, significa tratar o ecossistema com respeito, proporcionando a oportunidade de reparar e reutilizar produtos e reconhecer a sua história. É por isso que as cadeiras Wehler ApS são rotuladas com um chip. Os clientes podem utilizar uma aplicação para rastrear informações sobre quem já utilizou a cadeira. Além disso, a utilização de materiais renováveis é outro factor importante.
A nossa tarefa era: fabricar um rodízio amigo do ambiente para os nossos clientes que fosse ao mesmo tempo durável e com um design apelativo.
A nossa solução de mobilidade inteligente
Assim como o conhecido rodízio para cadeira de escritório Anika, o rodízio para móveis Anika evo apresenta excelente estabilidade, um design claro e uma gama de cores diferentes. Numerosos fabricantes de móveis usam com sucesso este rodízio premiado de design. Está disponível em vários tamanhos e com diferentes opções de montagem. A TENTE propôs a si própria a tarefa de produzir uma mamona compatível com um material amigo do ambiente. Isto colocava um desafio particular, uma vez que se trata de peças de suporte de carga cuja estabilidade e, portanto, a segurança para os utilizadores devem ser absolutamente garantidas.
Ao longo da fase de desenvolvimento do produto, os colaboradores da TENTE trocaram ideias com os seus clientes da indústria do mobiliário. Uma vez que a TENTE estava interessada em preservar recursos e não utilizar materiais classificados como alimentos, decidiram usar óleo de rícino, que pode ser utilizado para fins farmacêuticos mas não é comestível como o milho ou a cana-de-açúcar.
Entretanto, a TENTE testou o processamento de granulado de mamona, que é extraído das sementes da planta da mamona. Isso exigiu o desenvolvimento e adaptação de ferramentas e processos de trabalho. Como resultado, a TENTE lançou o Anika evo, um rícino para móveis que não se baseia apenas em 80 a 98% de biomaterial, mas também é comparável ao rícino Anika para móveis, que é feito de materiais sintéticos padrão. Isto aplica-se às diferentes versões do rícino Anika e ao seu tamanho, encaixe e possibilidade de personalização por impressão. O material que a TENTE utiliza para o rodízio Anika evo tem uma pegada de CO2 reduzida em 28% em comparação com o rodízio normal para móveis Anika. Isto está de acordo com as normas ISO 14040.
Henrik Holm Wehler, Diretor Geral da Wehlers ApS
“Ao desenhar um novo produto, pensamos sempre no que lhe acontecerá uma vez que não seja mais necessário para o respetivo cliente. Quando se trata de proteger o meio ambiente, estamos em pleno acordo com o nosso fornecedor TENTE.”
Henrik Holm Wehler, Diretor Geral da Wehlers ApS
Ensaio em materiais adicionais e tecnologias de fabrico
Poder substituir o rodízio Anika para móveis pelo castor Anika evo torna o uso deste rodízio ecológico particularmente amigável ao cliente. No entanto, a TENTE já está a testar materiais alternativos e componentes reciclados não só para rodízios para móveis, mas também para rodízios utilizados noutras áreas.