Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Stiegelmeyer

Rodízios de baixo perfil para camas hospitalares que desafiam a teoria
Customer_Stiegelmeyer_1
Imagine por um momento que está a olhar para uma mamona de cama de hospital:
Tem um certo tamanho e altura. No entanto, esta última medição depende de um design global inteligente. Especialmente nos hospitais, isso é particularmente importante, uma vez que as considerações de segurança determinam que a altura do encaixe de rodízio não deve ser superior ao diâmetro da mamona. É realmente impossível manter o tamanho ideal da roda e, ao mesmo tempo, reduzir a altura — pelo menos em teoria. Mas, de facto, conseguimos fazê-lo e, no processo, fornecemos ao nosso cliente Stiegelmeyer a TENTE Linea.

O ponto de partida

O Grupo Stiegelmeyer é especializado no fabrico de camas hospitalares. O seu portefólio inclui adicionalmente mobiliário hospitalar. Nos hospitais, é importante permitir uma posição baixa da base do colchão para aumentar a segurança do paciente. As quedas podem ter consequências graves, particularmente para as pessoas de idade avançada. Para reduzir o risco de lesões, os hospitais contam com camas cujas bases dos colchões podem ser baixadas substancialmente, para um nível muito baixo.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

É a altura geral que importa

Metade de todos os doentes nos hospitais têm mais de 65 anos. É de esperar que esta tendência se intensifique face às alterações demográficas. Isto torna a prevenção de quedas um factor crucial. A Stiegelmeyer desenvolveu a cama hospitalar Puro que permitiu ao pessoal de enfermagem fixar a altura da base do colchão para um nível particularmente baixo. Os rodízios das camas hospitalares contribuem decisivamente para o quão baixo pode ser este nível.

A nossa solução de mobilidade inteligente

Temos sido um parceiro de confiança da Stiegelmeyer há mais de 60 anos. E também conseguimos entregar a solução ideal no caso da cama hospitalar Puro: a mamona de cama hospitalar Linea. A sua característica marcante é um encaixe que é pouco superior ao tamanho da roda. Com um diâmetro de 125 milímetros, a altura total da mamona é de apenas 130 mm. A segurança foi apenas um dos fatores decisivos no desenvolvimento do Linea. Também era importante para os nossos engenheiros ter em conta o ambiente hospitalar geral e focar em todos os fatores influentes. Isso incluiu o design, os aspectos higiénicos, o desenvolvimento do ruído e as características de corrida. Isso resultou no uso de dois rolamentos de esferas de precisão para permitir que o rodízio da cama hospitalar girasse excepcionalmente facilmente. O mecanismo de travamento central também é livre de manutenção. No que diz respeito à aparência, o esquema de cores do rodízio de baixo perfil pode ser combinado com os componentes adjacentes e as estruturas da cama. A tampa no centro da roda oferece outras opções para personalizar o rodízio. Além disso, as superfícies lisas desencorajam a recolha de sujidade e são fáceis de limpar. Além disso, uma vez que um hospital é principalmente um local de descanso e relaxamento, o mecanismo de bloqueio e libertação da mamona é muito mais silencioso do que o dos produtos convencionais.
Georgios Kampisiulis Kemmler, Diretor Geral, e Anja Kemmler, Acionista do Grupo Stiegelmeyer

Georgios Kampisiulis Kemmler, Diretor Geral, e Anja Kemmler, Acionista do Grupo Stiegelmeyer

“As nossas duas empresas familiares têm trabalhado em estreita colaboração há quase 50 anos. Isso fala por si.”

Georgios Kampisiulis Kemmler, Diretor Geral, e Anja Kemmler, Acionista do Grupo Stiegelmeyer

Segurança melhorada

A rícino Linea de baixo perfil permite melhorar significativamente a segurança dos doentes nos hospitais. Graças à sua altura total mínima, o pessoal de enfermagem pode ajustar a base do colchão para que fique apenas a 28 centímetros do chão. O rodízio de duas rodas Linea contribui, portanto, de forma significativa para reduzir consideravelmente o risco de lesões nos hospitais.
Esta solução inteligente também garante que as características de funcionamento sejam satisfatórias em toda a gama Linea. Os rodízios da cama hospitalar oferecem a mesma capacidade de carga que os modelos com uma altura total maior e também superam sem esforço limiares e quaisquer áreas irregulares. Eles também atendem aos mais altos padrões de higiene, destacam-se através de uma operação particularmente simples - e provam a sua verdadeira grandeza com a sua baixa altura total.