Quem alguma vez esteve numa cadeira para substituir uma lâmpada sabe exatamente o quão importante é uma base segura.
O mesmo se aplica às plataformas de trabalho industrial. Devem ser fáceis de mover, mas também têm de permanecer firmes sempre que alguém está a trabalhar neles. É exatamente para isso que são feitos os nossos rodízios de travamento de Alpha safety. O nosso cliente belga SNCB utiliza-os para as suas plataformas de trabalho, que é onde garantem o mais alto nível de segurança no trabalho.
O ponto de partida
A empresa ferroviária belga SNCB opera vários hangares de manutenção para veículos. Nas instalações de Arlon, cerca de 125 funcionários ferroviários estão envolvidos na limpeza, manutenção ou reparação de vagões ferroviários. Isso envolve o uso de plataformas de trabalho grandes, móveis e guiadas por trilho, que são movidas ao longo da linha de manutenção. As plataformas de trabalho permitem um acesso óptimo às áreas individuais do veículo e devem garantir uma estabilidade absoluta.
Esforço físico, saúde e bem-estar
Uma das principais prioridades da SNCB é melhorar continuamente a segurança no hangar de manutenção. A otimização ergonómica e a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores são igualmente importantes. A empresa quer prevenir as perturbações musculoesqueléticas, que podem ser causadas por declivagem, por exemplo. As plataformas de manutenção precisam de ser integradas neste conceito com a maior precisão possível. Devem ser fáceis de manobrar e proporcionar aos funcionários acesso conveniente e confortável às janelas, paredes exteriores e todas as outras superfícies do veículo. As plataformas não estão autorizadas a mover-se assim que alguém pisar nelas — mesmo que os funcionários estejam a manusear limpadores de alta pressão ou outros objetos pesados. A empresa ferroviária belga estava, portanto, à procura de uma solução que satisfizesse plenamente estes requisitos exigentes. Encontraram a resposta certa com os rodízios giratórios de travamento de Alpha safety.
A nossa solução de mobilidade inteligente
O rodízio de travamento de Alpha safety possui um sistema de travamento integrado que garante a máxima segurança no trabalho. Tal como acontece com os carrinhos de bagagem no aeroporto, os rodízios só podem ser movidos quando o utilizador mantém a alça de funcionamento da trava da roda pressionada. Se o manípulo for solto, os rodízios são bloqueados automaticamente e a plataforma fica imediatamente parada — tão firme como uma rocha. Desta forma, a Alpha safety garante uma base segura. Graças às excelentes propriedades de funcionamento do rodízio de bloqueio, a grande plataforma de manutenção também pode ser empurrada sem esforço em linha reta para as respectivas áreas de trabalho.
Assim que o operador solta a pega e entra na plataforma de manutenção, os rodízios são bloqueados, e a plataforma não se move nem uma polegada. Também olhamos para o desafio de uma perspectiva ergonómica: A alça para soltar a trava da roda está localizada na altura dos ombros, é facilmente acessível e, portanto, também confortável de operar.
Os nossos engenheiros também focaram a sua atenção nas imediações. Eles garantiram que os rodízios giratórios não pudessem ser liberados involuntariamente - por exemplo, se um funcionário com um objeto pesado atingisse a plataforma de trabalho ou acidentalmente entrar em contato com a alça de operação. O elemento de funcionamento e o travão são ligados através de um cabo Bowden, que é protegido contra danos por um tubo de aço. A força necessária para operar o manípulo foi ajustada com tanta precisão que não é possível soltar a fechadura acidentalmente.
Yves Hénoumont, Serviço Técnico, SNCB
“A segurança TENTE Alpha é uma solução com saúde e segurança incorporadas.”
Yves Hénoumont, Serviço Técnico, SNCB
Máxima segurança no trabalho e ergonomia
Graças à Alpha, a segurança, a saúde e a segurança na sala de manutenção da SNCB foram notavelmente melhoradas. As grandes plataformas de manutenção podem ser movidas facilmente, mas ficam absolutamente imobilizadas assim que os funcionários soltam a alça de travamento e pisam na plataforma. Mesmo que estejam a trabalhar com equipamentos pesados, a plataforma de manutenção mantém-se estável, estacionária e segura.