Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Siemens Healthineers

Os rodízios da cama TENTE reduzem o tempo de trabalho em até 30%
siemens_healthineers_banner
O nome do fabricante de tecnologia médica Siemens Healthineers é uma combinação de três palavras: saúde, engenheiro e pioneiro.
Os desenvolvimentos inovadores são, portanto, parte integrante desta empresa sediada em Munique. Estes incluem camas para ressonância magnética equipadas com uma solução de mobilidade inteligente da TENTE — um sistema holístico com os nossos rodízios de MRI que diminui a carga de trabalho dos assistentes técnicos de radiologia e reduz o tempo gasto nas internações de doentes em até 30%.

A situação inicial

A Siemens Healthineers emprega 72,000 funcionários e é um dos 10 principais fabricantes de tecnologia médica do mundo com uma receita de aproximadamente 22,4 mil milhões de euros. Como líder de mercado global indiscutível na área de diagnóstico por imagem, a Siemens Healthineers oferece aos seus clientes dispositivos de raios-X, tomografia computadorizada e ressonância magnética que estabelecem padrões em todos os aspectos.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Tentando aliviar a carga de trabalho

Todas as nações industrializadas enfrentam enormes desafios devido às alterações demográficas: com o aumento da esperança de vida, o número de exames médicos que estão a ser realizados também está a aumentar. Uma evolução que é agravada pela escassez de trabalhadores devidamente qualificados. Muitos departamentos nos hospitais e consultórios médicos não têm pessoal suficiente e procuram desesperadamente soluções eficientes. A Siemens Healthineers identificou esta situação porque estava a desenvolver pela primeira vez e introduziu inovações para ajudar a combatê-la. Uma dessas inovações foi a série MAGNETOM com tecnologia BioMatrix. Durante o seu desenvolvimento, o foco principal foi em três atributos: conforto do paciente, economia de tempo durante os exames e redução da carga de trabalho da equipe médica com operação intuitiva. Todos os componentes da série tiveram de cumprir os mais elevados padrões quando se tratava destes três fatores. Isso também incluiu as camas dos pacientes: a Siemens Healthineers esforçou-se para encontrar uma solução de mobilidade pioneira — e encontrou uma com a TENTE e os nossos rodízios para camas.

A nossa solução de mobilidade inteligente

As camas convencionais eram muitas vezes difíceis de mover com vários pedais e um peso total de até 540 kg incluindo o doente. Uma tarefa trabalhosa e demorada. Os nossos engenheiros forneceram aos programadores da série BioMatrix um sistema holístico de rícino que levou a mobilidade da cama para o próximo nível. A característica principal: uma combinação sofisticada de uma unidade motorizada (E-Drive) e um sistema de bloqueio elétrico (Linea e-lock). O E-Drive da TENTE garante o transporte sem esforço de pacientes e instalações manobrando em espaços apertados. O sistema de bloqueio e-lock permite que os rodízios da cama sejam controlados digitalmente. Isto inclui um dispositivo de bloqueio direccional e total que pode ser activado eletronicamente. Isto aumenta a segurança e melhora a manobrabilidade. Em vez de ter de operar pedais de difícil acesso, o pessoal de enfermagem simplesmente coloca as mãos nas alças que estão equipadas com sensores e manobram sem esforço a cama com ou sem um paciente. Outra vantagem: Em comparação com os sistemas de travamento convencionais com pedais, o sistema de bloqueio e-lock nos rodízios de MRI é muito silencioso, o que aumenta o conforto do paciente. Também é mais fácil encaixar a cama na unidade de diagnóstico. Assim que os assistentes técnicos de radiologia retiram as mãos das alças, o sistema de travamento elétrico é ativado, o que mantém automaticamente a cama numa posição segura e melhora a prevenção de quedas.
Anne Becker, Global Marketing Manager da Siemens Healthineers

Anne Becker, Global Marketing Manager da Siemens Healthineers

Graças às soluções inovadoras da TENTE, conseguimos melhorar significativamente a facilidade de utilização.

Anne Becker, Global Marketing Manager da Siemens Healthineers

Eficiência e economia de tempo

Esta série de dispositivos extremamente fácil de operar permite que o pessoal de enfermagem qualificado reduza o seu tempo de trabalho ao admitir um único paciente em até 30%. O resultado é menos stress para todos os envolvidos e uma carga de trabalho mais leve para a equipa médica. Isto dá-lhes mais tempo e os doentes podem ser transportados de forma mais rápida e confortável. O funcionamento intuitivo e simples das camas permite ao pessoal de enfermagem concentrar-se totalmente nos seus doentes. Estes inúmeros benefícios impressionam os clientes da Siemens Healthineers em toda a linha e estão a resultar num aumento dos números de vendas. Mais de dois terços das camas vendidas agora possuem o nosso sistema de condução TENTE E-Drive com os nossos rodízios de MRI no centro.