Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

P. Lindberg Industri A/S

Rodízios extra pesados para transportar uma pá de rotor de 108 metros
p_lindberg_industri_banner
As pás do rotor de uma turbina eólica pesam mais de 50 toneladas — o mesmo que nove elefantes adultos. Mas o nosso rodízio de duas rodas Omikron pode lidar com isso.
O nosso cliente dinamarquês P. Lindberg Industri A/S produz carrinhos para transporte que também devem poder suportar essa capacidade de peso. Este tipo de carrinho é utilizado na produção de pás de turbinas eólicas. A pá do rotor não só precisa de ser girada facilmente, mas o próprio carrinho também deve ser móvel. Os rodízios TENTE são capazes de suportar este peso? Sim, claro!

O ponto de partida

A energia eólica é um dos métodos de geração de energia de crescimento particularmente rápido e representa um sexto da energia renovável em todo o mundo. Com as alterações climáticas a agravar-se e as energias renováveis a tornarem-se cada vez mais importantes, os fabricantes de turbinas eólicas continuam a construir turbinas cada vez maiores. Especialmente as turbinas eólicas offshore, ou seja, as localizadas na costa, estabeleceram recordes recordes em termos de tamanho nos últimos 25 anos. Estes tamanhos crescentes permitem que as turbinas gerem mais energia. As pás do rotor com 108 metros de comprimento pertencem ao tipo de artigos que exigem segurança especial mesmo durante a sua produção. Por conseguinte, a empresa P. Lindberg Industri A/S incorpora rodízios especiais pesados da TENTE nos seus carrinhos de transporte. Cada um destes rodízios pode transportar até 20 toneladas, e são adequados para todos os tipos de carrinhos de transporte dentro da indústria de energia eólica.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Funcionamento suave e alta qualidade

A P. Lindberg Industri A/S entrega os seus carrinhos de transporte a clientes internacionais em todo o mundo, incluindo países como Índia, China, Brasil, Turquia, Espanha e França. Cada turbina eólica incorpora três pás do rotor. Estes são produzidos num processo complexo a partir de várias camadas de materiais de vidro e fibra de carbono, ou seja, plástico e resinas. Os colaboradores colocam as camadas em moldes, que são depois solidificados num processo de cozedura. Esta produção de uma lâmina pode levar alguns dias. Numa etapa seguinte, as pás do rotor são levantadas sobre os carrinhos de transporte, onde são posteriormente processadas e recebem um acabamento superficial. Uma vez que o carrinho de transporte será deslocado dentro da sala de produção, os rodízios devem funcionar sem problemas, juntamente com alta qualidade e durabilidade.

A nossa solução de mobilidade inteligente

Hoje, os rodízios especiais da família de produtos TENTE Omikron são utilizados para os maiores carrinhos de transporte da P. Lindberg Industri A/S. O rodízio menor apresenta um diâmetro de roda de 500 milímetros e um peso de tara de 200 kg. Os grandes rodízios de duas rodas têm um diâmetro de roda de 600 milímetros, e o rodízio tem um peso de tara de 380 kg. É, portanto, tão grande como uma roda de bicicleta e pesa tanto quanto três orangotangos machos totalmente crescidos. Este rodízio extra pesado pode transportar ainda mais: uma capacidade de carga dinâmica de exatamente 20.000 kg. A capacidade de carga dinâmica mostra o quanto um rodízio pode transportar durante a condução. Os rodízios de duas rodas TENTE Omikron têm uma capacidade de carga muito elevada e, ao mesmo tempo, funcionam de forma particularmente suave. Mas como é que uma mamona tão gigantesca pode funcionar sem problemas? Estas propriedades resultam da qualidade do piso PUR, dos rolamentos de esferas de precisão utilizados e do design do rodízio de duas rodas.
Lars Hansen, sócio-gerente, P. Lindberg Industri A/S

Lars Hansen, sócio-gerente, P. Lindberg Industri A/S

“Estamos orgulhosos em contribuir para a proteção climática com os nossos carrinhos quando se trata da produção de pás do rotor. O nosso fornecedor TENTE apoia-nos com a sua fiabilidade e a qualidade dos rodízios pesados.”

Lars Hansen, sócio-gerente, P. Lindberg Industri A/S

Fornecedores da indústria de energia eólica: o nosso contributo para a proteção do clima

Os carrinhos de transporte da P. Lindberg Industri A/S consistem em até 1000 peças individuais. Desenhos de engenharia elaborados garantem um ajuste estável e preciso quando se trata da fusão das pás do rotor e dos carrinhos. Os soldadores tomam cuidado extra com as numerosas costuras que soldam. Testes não destrutivos das costuras de solda asseguram a qualidade, pois com este peso, os acidentes seriam devastadores. Tal como a produção das pás do rotor, é necessário muito trabalho manual porque todos os carrinhos são feitos à medida. A TENTE presta também especial atenção à elevada qualidade da sua produção de mamona. Apoiado pelos seus próprios engenheiros especializados em soldadura e em cooperação com os desenvolvedores de produtos da TENTE e especialistas em soldadura, é tomado um cuidado especial para garantir a qualidade do trabalho durante a produção dos componentes. Extensos testes e ensaios em laboratório e em institutos de ensaio públicos asseguram a qualidade dos rodízios extra pesados da TENTE. A P. Lindberg Industri A/S e a TENTE trabalham juntas num espírito de confiança há 20 anos. Ambas as empresas contribuem para a indústria da energia eólica à medida que avançam juntas para esta indústria do futuro.