Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Interpane

Rodízios do carrinho seguros o suficiente para cargas extra pesadas
interpane_banner
O transporte de cargas de vidro requer extrema cautela. Principalmente quando as cargas assumem as dimensões de um pequeno autocarro.
Tal desafio exige carrinhos de transporte com rodízios extra pesados que demonstrem excelente manobrabilidade e garantam o bem-estar físico dos colaboradores. Para o renomado fabricante e processador de vidros INTERPANE, desenvolvemos um sistema de proteção para os pés que representa o mais alto nível de segurança no trabalho e, ao mesmo tempo, permite o transporte sem problemas de vidraças.

O ponto de partida

O One World Trade Center em Nova Iorque, o The Marq em Singapura e o One One One Eagle Street no coração de Brisbane, na Austrália, têm uma coisa em comum: as suas fachadas são feitas de vidros do Grupo INTERPANE. A empresa é uma subsidiária da AGC Glass Europe, que pertence à empresa de vidro japonesa Asahi Glass Co. Ltd. A empresa emprega 50.000 pessoas em todo o mundo. A gama de produtos da INTERPANE inclui vidro flutuante, vidro com baixo teor de ferro, vidro de isolamento térmico revestido de alta qualidade, vidro isolante de isolamento acústico e controle solar, vidro de segurança, vidros para projeto arquitetônico e produtos para aplicações solares. A empresa fornece elementos de vidro para projetos de construção de grande escala regionais e internacionais, bem como para o mercado local de construção de janelas. São também um dos poucos fabricantes em todo o mundo a produzir vidros revestidos com tamanhos notáveis de até 18 metros de comprimento, 3,21 metros de altura e espessuras de painéis de até 20 milímetros.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

O desafio de proteger os pés

A INTERPANE atribui grande importância à saúde e segurança no trabalho na fabricação e refinação dos seus produtos de vidro. A empresa anunciou uma estratégia proativa e de tolerância zero face a acidentes. Com esta estratégia, a fabricante de vidros quer não só prevenir acidentes de trabalho e proteger a saúde dos seus colaboradores, mas também sensibilizar o risco a longo prazo. Todos os processos são planeados e optimizados em conformidade, são efectuadas avaliações de risco regulares e todos os acidentes são analisados em pormenor. Naturalmente, isso também se aplica ao transporte das vidraças, algumas das quais têm até 20 metros quadrados. Para garantir um transporte seguro durante o processo de produção, o vidro bruto é cortado de acordo com os requisitos do cliente e carregado em carrinhos de transporte. Dependendo da ordem, as vidraças podem ter até cerca de sete metros e meio de comprimento e cerca de três metros de altura. Sem mencionar que o seu peso total pode chegar a 2,5 toneladas. Isto representa um desafio particular em termos de segurança operacional. Se os carrinhos de transporte muito carregados se moverem demasiado rápido ou ficarem presos em obstáculos ou superfícies irregulares, podem colidir com os tornozelos dos empregados ou atropelar-lhes os pés. Para prevenir lesões, a INTERPANE utilizou até agora dois sistemas diferentes de proteção para os pés, nenhum dos quais poderia cumprir os rigorosos requisitos de segurança ou lidar com as condições na prática: um sistema rígido foi considerado adequado para transporte em pisos nivelados, mas assim que os rodízios do carrinho atingiram condições desfavoráveis do solo, a proteção dos pés logo entrou em contato com o solo. O resultado: Os carrinhos pararam abruptamente ou até tobaram. O dispositivo de protecção flexível representava um risco semelhante. Podia ser puxado sob as rodas e parar os rodízios. Ambos os modelos representavam assim um perigo para os trabalhadores e para as mercadorias transportadas. O fabricante de vidro precisava, portanto, de um sistema de proteção para os pés para os rodízios dos seus carrinhos que garantisse a máxima segurança de acordo com a estratégia preventiva da empresa.

A nossa solução de mobilidade inteligente

A fim de mitigar o perigo agudo, reagimos rapidamente fornecendo um protetor de pé de metal robusto, que também melhorou significativamente o manuseio dos carrinhos. Ao mesmo tempo, começamos a desenvolver um sistema completamente novo de proteção para os pés para os rodízios dos carrinhos, a fim de estabelecer novos padrões de segurança e mobilidade para a produção e montagem de vidro — especialmente quando são necessários rodízios extra pesados. O nosso objectivo era conseguir a máxima flexibilidade para conduzir sobre superfícies irregulares e outros obstáculos, assegurando simultaneamente a máxima estabilidade, a fim de evitar qualquer contacto entre o pé e a roda. Pensando nisso, desenvolvemos uma combinação perfeita de elementos rígidos de aço e borracha natural flexível. A fim de proporcionar uma proteção ideal aos funcionários, aventais flexíveis feitos de borracha com uma dureza Shore de 80 são instalados na frente e atrás do volante do carrinho de transporte. Os aventais são moldados de tal forma que são pressionados em direção à roda assim que a roda entra em contato com o pé. Isso evita que o rodízio do carrinho se mova e esmague o pé. O segundo recurso de segurança baseia-se em grades de proteção rígidas presas ao lado da roda, garantindo que o pé seja guiado com segurança ao seu redor. Graças a esses dois elementos, os pés estão bem protegidos em todos os ângulos concebíveis de contato com o rodízio do carrinho. Ao mesmo tempo, todas as condições do piso podem ser superadas sem dificuldade — e os preciosos elementos de vidro podem ser transportados com segurança. A solução satisfez ao máximo as expectativas da empresa e foi recomendada pelo coordenador de segurança do Grupo INTERPANE para utilização em todas as fábricas.
Tobias Rüther, Coordenador de Segurança Corporativa do Grupo INTERPANE

Tobias Rüther, Coordenador de Segurança Corporativa do Grupo INTERPANE

“Com a solução da TENTE melhoramos tanto a segurança ocupacional como a proteção dos nossos produtos.”

Tobias Rüther, Coordenador de Segurança Corporativa do Grupo INTERPANE

Segurança perfeitamente adaptada

O novo protetor de pés está disponível para rodas em quatro tamanhos, de 125 a 250 milímetros, e permite uma adaptação rápida e descomplicada dos carrinhos para cargas extra pesadas. Durante o processo de desenvolvimento, também consideramos naturalmente as condições térmicas que desempenham um papel na produção e montagem de elementos de vidro, e mesmo em quase todas as outras áreas da produção industrial. Portanto, a nossa solução de mobilidade é adequada para utilização a menos 40 graus Celsius e até 80 graus Celsius.