Quando um supermercado é abastecido com gaiolas de rolo, pode em breve tornar-se muito barulhento — mas não com os rodízios certos.
Afinal, o ruído intenso não é apenas uma perturbação desagradável, mas acima de um certo nível também impacta a saúde. O especialista em logística GEBHARDT conta, portanto, com as nossas rodas Syntech. Estas rodas combinadas com a sua elevada capacidade de carga são significativamente mais silenciosas do que as rodas normais — dez decibéis mais silenciosas, para ser preciso.
O ponto de partida
Desenvolver e produzir soluções logísticas eficientes para o comércio e a indústria são as marcas da GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. A empresa é gerida com sucesso como uma empresa familiar na sua sexta geração e pode recordar uma história de mais de 185 anos, impregnada de tradição. A GEBHARDT emprega cerca de 500 pessoas em todo o mundo em cinco unidades de produção e estabeleceu-se como líder de mercado em soluções de armazenamento e transporte.
A nossa solução de mobilidade inteligente
Após uma análise abrangente, combinamos rodízios de chapa de aço comprovados com rodas Syntech modernas para GEBHARDT.
Graças a esses rodízios de gaiola, o nível de ruído de um contêiner de rolo carregado pode ser reduzido em impressionantes dez decibéis, o que é percebido como uma redução para metade do volume.
A capacidade de carga, idêntica à das rodas convencionais, permanece completamente inalterada. O truque por trás disso: a nossa Syntech é uma roda híbrida. O corpo da roda e a base são feitos de poliamida, enquanto o núcleo é feito de borracha sólida elástica.
Isto permite-nos combinar as vantagens de um piso duro com a força de uma roda macia. A combinação dos dois plásticos resulta em ótimas propriedades de amortecimento e, portanto, reduz significativamente a emissão de ruído.
Isso também foi de interesse para os clientes do especialista em logística. Por exemplo, a empresa de venda integral Transgourmet menciona a entrega de mercadorias de baixo ruído na sua brochura de sustentabilidade e destaca-a como uma qualidade especial. No entanto, a nossa cooperação com a GEBHARDT não se concentrou apenas nos ruídos de funcionamento.
Devido à nossa visão holística dos desafios logísticos e das rodas Syntech, também obtivemos uma pontuação elevada em termos de estabilidade. Afinal, o especialista em soluções logísticas põe os seus produtos à prova e simula condições reais através de ensaios extensivos. Por exemplo, as paletes de rolo fortemente carregadas são testadas para ultrapassar limiares e obstáculos, como quando os empilhadores se chocam com eles. Os rodízios da gaiola também têm de suportar o frio e o calor, a sujidade e a água da chuva, bem como não apresentam sinais de fraqueza mesmo na neve. As nossas rodas Syntech passaram todos estes testes.
Norbert Götz, Gestor de Compras da GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
Há mais de 30 anos que usamos a experiência profissional da TENTE.
Norbert Götz, Gestor de Compras da GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
Maior durabilidade e custos reduzidos
A roda Syntech tem uma vida útil mais do dobro da dos rodízios preenchidos, que são utilizados por uma média de apenas dois anos. Em contraste, a roda Syntech é frequentemente usada por até cinco anos. Isto poupa custos tanto na compra como na manutenção e é outra razão decisiva pela qual a GEBHARDT conta com uma cooperação a longo prazo com a TENTE.