Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

AVT Europe

Rodízios extra pesados — suficientemente fortes para transportar 63.000 quilos
avt_europe_banner
A Omikron quadro ajuda grandes nomes como a Airbus e a Daimler a movimentar as suas cargas pesadas.
63 000 kg equivalem aproximadamente ao peso de 18 pequenos camiões, e esse é o peso que os transportadores da AVT Europe têm de carregar. Quando o cliente belga da TENTE, especialista em transporte de mercadorias pesadas, procurava rodízios adequados para os seus novos modelos, perguntaram-nos se poderíamos fornecer uma solução capaz de lidar com cargas tão pesadas. A nossa resposta: “Claro!”

O ponto de partida

A AVT Europe NV fabrica transportadores de carga pesada sem condutor para a movimentação de mercadorias pesadas, como peças de aeronaves ou carruagens ferroviárias. Os transportadores assemelham-se a plataformas móveis maciças e estão equipados com eletrónica inteligente. São operados por telecomando e podem transportar cargas até 100 toneladas.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Design compacto, alta capacidade de carga

O peso da carga transportada é distribuído uniformemente por todos os rodízios com o auxílio de almofadas de ar. As unidades de transporte de mercadorias pesadas estão equipadas com rodízios de suporte e rodas motrizes. Especificamente, os rodízios de suporte estão sempre em uso e assumem a carga principal. Os rolos de acionamento, pelo contrário, são concebidos para serem baixados ao solo automaticamente, conforme necessário, e também ajudam a pôr os transportadores em movimento. Para o AVT, é importante que todos os rodízios tenham um diâmetro comparativamente pequeno e, no entanto, possam suportar cargas pesadas de até 12 toneladas em movimento e 20 toneladas estando estacionárias. A qualidade excecional e a máxima durabilidade desempenham um papel decisivo neste processo. Qualidade suprema e excelente durabilidade também são fatores-chave porque os transportadores são fornecidos a várias empresas, incluindo grandes nomes como a Daimler, Airbus e o instituto de investigação nuclear CERN. Estas empresas têm de fornecer um serviço de transporte fiável para mercadorias de elevada qualidade. Os clientes selectivos da AVT esperam uma vida útil de 20 anos e uma garantia de dois anos. Portanto, a nossa tarefa era fornecer rodízios que satisfaçam este conjunto diversificado de requisitos sem qualquer dúvida.

A nossa solução de mobilidade inteligente

Para lidar com as condições extremas de operação, o cliente escolheu os nossos rodízios Omikron quadro extra pesados. Estes rodízios caracterizam-se pelo seu design especial, que apresenta duas rodas à esquerda e duas rodas à direita do centro. Isto dá-lhes uma maior capacidade de carga. No entanto, ao mesmo tempo, as cargas pontuais são baixas, o que em troca permite que o peso aplicado seja melhor distribuído sobre a maior área de contato. São, portanto, particularmente fáceis de conduzir mesmo sob cargas pesadas. Isto porque a contra-rotação das rodas em torno do centro comum torna a resistência ao rolamento e à rotação significativamente mais baixa do que a resistência dos rodízios que contêm apenas uma roda. Este efeito diferencial confere ao rodízio Omikron quadro extra heavy duty uma agilidade incomparável. A roda motrizes foi feita à medida e desenvolvida em estreita cooperação com o pessoal da AVT. A roda tem um diâmetro de 400 milímetros e uma altura total de 500 milímetros. Outra vantagem crucial é que todas as superfícies de corrida são de poliuretano, o que é bom para características de manuseio e fácil no chão. Como resultado da consideração da totalidade das tarefas em questão, conseguimos fornecer à AVT uma solução inteligente em que todos os componentes estão perfeitamente coordenados entre si.
Maarten Van Looveren, Director-Geral da AVT Europe

Maarten Van Looveren, Director-Geral da AVT Europe

“O que nos convenceu foi a durabilidade dos rodízios especiais — bem como o know-how dos nossos parceiros da TENTE.”

Maarten Van Looveren, Director-Geral da AVT Europe

Excelente durabilidade e rápida adaptação às necessidades do mercado

Os transportadores pesados AVT são capazes de transportar mercadorias com um peso total de 63 toneladas. O design bem pensado das rodas garante a máxima durabilidade e melhor resistência ao rolamento. Isto, por sua vez, permite que a AVT instale unidades menos potentes nos seus transportadores e, assim, poupe custos e energia. Além disso, a empresa também pode confiar 100 por cento em outra coisa: TENTE. Os nossos funcionários na Bélgica trabalham em estreita colaboração com a AVT e estão de plantão para apoiar o fornecedor de transportadores pesados em quaisquer desenvolvimentos especiais futuros. Somos extremamente flexíveis e podemos, por isso, responder ao crescimento da empresa. Sem dúvida, esta é outra razão pela qual a AVT está a planear usar rodízios TENTE nos seus projetos futuros.