想象一下,你正在看医院的床脚轮:
它有一定的大小和高度。但是,后一种测量取决于智能的整体设计。尤其是在医院,这一点尤为重要,因为出于安全考虑,脚轮配件的高度不应超过脚轮直径。真正不可能保持理想的车轮尺寸,同时降低高度——至少在理论上是如此。但是,实际上,我们已经设法做到了,并在此过程中向客户Stiegelmeyer提供了TENTE Linea。
起点
斯蒂格尔迈尔集团专门生产医院病床。他们的产品组合还包括医院家具。在医院中,保持床垫底座较低的位置以增强患者安全非常重要。跌倒可能会造成严重的后果,特别是对高龄人群而言。为了降低受伤风险,医院依赖床垫底座可以大幅降低到非常低的水平。
重要的是整体高度
医院所有患者中有一半年龄在65岁以上。可以预计,鉴于人口变化,这一趋势将加剧。这使得预防跌倒成为关键因素。Stiegelmeyer开发了Puro医院病床,它使护理人员能够将床垫底座的高度设置为特别低的水平。医院的床脚轮对这个水平可能降至如此之低起着决定性作用。
我们的智能出行解决方案
60 多年来,我们一直是 Stiegelmeyer 值得信赖的合作伙伴。对于Puro医院病床,我们还能够提供理想的解决方案:Linea医院床脚轮。它的突出特点是接头几乎不超过车轮尺寸。脚轮的直径为 125 毫米,总高度仅为 130 毫米。
安全性只是开发Linea时的决定性因素之一。对于我们的工程师来说,考虑整体医院环境并关注所有影响因素也很重要。这包括设计、卫生方面、噪音发展和运行特性。这导致使用了两个精密滚珠轴承,使医院床脚轮可以非常轻松地旋转。中央锁定机构也无需维护。
在外观方面,低轮廓脚轮的配色方案可以与相邻的部件和床架相匹配。车轮中央的盖板为定制脚轮提供了更多选择。此外,光滑的表面不利于污物吸收,并且易于清洁。此外,由于医院主要是休息和放松的地方,因此脚轮锁定和释放机制比传统产品安静得多。
Stiegelmeyer 集团董事总经理 Georgios Kampisiulis Kemmler 和股东安雅·凯姆勒
“我们的两家家族企业已经紧密合作了将近50年。这不言自明。”
Stiegelmeyer 集团董事总经理 Georgios Kampisiulis Kemmler 和股东安雅·凯姆勒
提高了安全性
低调的 Linea 脚轮可以显著提高医院患者的安全性。由于床垫的总高度最小,护理人员可以调整床垫底座,使其距离地面仅28厘米。因此,Linea 双轮脚轮为大幅降低医院受伤风险做出了重大贡献。 这种智能解决方案还确保了整个Linea系列的运行特性令人满意。医院病床脚轮与总高度较大的模型具有相同的承重能力,并且可以毫不费力地克服阈值和任何不平坦的区域。它们还符合最高的卫生标准,通过特别简单的操作表现出色,并以其较低的总高度证明了它们的真正优点。