跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

SPIRIANT

有益于飞行运营和环境的机上手推车脚轮
spiriant_banner
11,000,000 — 这是一家领先的德国航空公司借助 Aviana 轻质脚轮每年节省的煤油。
这种服务手推车脚轮减轻了机上手推车的重量,从而确保了油耗的降低。现在我们还有另一个数字要告诉你:28,000 吨。这代表了由于煤油消耗量的减少而实现的碳排放量的减少,也表明智能解决方案确实可以为气候保护提供动力。

起点

在航空领域,轻质结构在客运和物流中都起着决定性作用,尤其是在对环境负责任的态度方面。一家大型航空公司在机队中每节省一千克,每年可节约31,000升煤油,从而避免约78,000千克的二氧化碳排放。因此,两家公司一直在寻找新的潜在节约机会,以及知道如何实现这些节约的合作伙伴。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

服务手推车 — 一项艰巨的挑战

服务手推车已成为飞机中不可或缺的功能。它们用于存放零食、饮料和消费品,以及在过道中操纵它们。 SPIRIANT GmbH生产了这样的解决方案,并决定对他们的手推车进行测试。目标:更轻的机型,由于重量减轻,有助于减少飞机油耗和二氧化碳排放。考虑到这一点,该公司联系了腾德,询问我们能否为新的服务手推车安装合适的脚轮。我们的答案?很高兴!

我们的智能出行解决方案

在千年之交,我们已经开发出一种令人印象深刻的轻质脚轮:TENTE Aviana。 因此,我们与SPIRIANT GmbH和一家领先的德国航空公司密切合作,着手使机上手推车脚轮更适合飞机机队使用。车轮、前叉和轴承使用超轻合成材料进行了改造,同时引入了铝作为固定件。结果:腾德 Aviana 轻便,重量仅为 350 克。但是,实现最低体重只是我们的重点之一。我们的工程师认为,从整体角度应对挑战至关重要。由于还必须满足卫生、稳定性、安全性和设计的高标准。例如,用于制造脚轮叉的合成材料特别稳定,但仍能保证高度的灵活性。前叉的轮廓经过精心设计,便于在服务厨房和飞机狭窄的过道中轻松操作。 我们的工程师在设计服务手推车脚轮的锁定系统时还考虑到了飞行操作,因此即使在湍流中以及爬升和下降时,手推车也能保持稳固和安全。当然,我们在企业设计方面也没有留下任何不足之处。我们还提供采用德国领先航空公司的典型企业色彩的 TENTE Aviana 灯光。
Joachim Fröschle,SPIRIANT GmbH 工程经理,LSG 集团成员

Joachim Fröschle,SPIRIANT GmbH 工程经理,LSG 集团成员

“腾德已充分利用一切可能性来减轻重量。”

Joachim Fröschle,SPIRIANT GmbH 工程经理,LSG 集团成员

降低煤油消耗,显著减少二氧化碳排放

借助我们的智能解决方案,我们得以改善服务手推车的移动性。TENTE Aviana 轻型车可确保出色的稳定性、轻松的操控性,而且重量轻得惊人。 这家德国航空公司每套脚轮和服务车可节省 1.3 千克的费用。值得注意的是,小脚轮可以对世界上最大的航空集团之一的可持续发展报告的总体结果产生积极影响。 同时,这家德国航空公司依赖3万辆装有腾德Aviana照明灯的新型超轻型服务手推车。这些脚轮每年为公司节省1100万升煤油,并通过减少2,800万千克的二氧化碳来保护环境。