瑞典家具制造商Skandiform的成功组合是设计、功能和一流品质。
因此,公司依赖腾德开发的复杂出行解决方案也就不足为奇了,例如我们为Skandiform定制的Anika脚轮,通过该脚轮,我们设法将公司的装配时间缩短了三分之一。这些椅子脚轮专为在不影响质量的情况下实现高效组装而量身定制。
起点
Skandiform属于Kinnarps集团,是办公和公共场所家具的主要供应商之一。其客户包括沃尔沃、斯堪尼亚和NCC,仅举几例。自1962年成立以来,该公司已经赢得了许多著名的设计奖项。Skandiform多次与高素质设计师合作进行产品开发,并生产了许多现已被视为真正经典的家具,包括鲁德·埃克斯特兰德的 “Nonstop” 沙发和乔纳斯·林德瓦尔的 “Mama” 安乐椅。
对设计和效率的最高要求
Skandiform客户名单上的名字一目了然,表明该公司在质量方面毫不妥协。这就是为什么 TENTE 的家具脚轮也一直是瑞典家具制造商青睐的设计特色中的永久固定装置的原因。新款Anika脚轮的设计也给Skandiform留下了深刻的印象。它有多种颜色和尺寸可供选择。但是,当它首次在 “Timeout” 和 “Fendo” 椅子上进行测试时,项目经理发现设计还有改进的余地,他们注意到脚轮和椅腿之间的距离似乎太大了。他们还被用来拧紧紧固杆的螺母分散了注意力。此外,Skandiform 希望进一步缩短组装脚轮所需的时间。因此,他们联系了我们的专家讨论他们的愿望。他们迅速回复并推荐了Anika系列椅子脚轮,该系列椅子脚轮既支持视觉和谐又支持实用人体工程学。
我们的智能出行解决方案
我们瑞典子公司的员工采取的第一步是联系生产Anika脚轮的法国员工。详细分析表明,只有一条前进的方向,因为很明显,紧固杆需要特别调整以满足Skandiform的规格。这家受人尊敬的家具制造商多年来一直信任腾德的灵活性和解决问题的能力,因此愿意批准该案例的开发工作。
考虑到所有相关的设计方面,我们的工程师以通常的方式应对挑战。他们想出了一个头上有凹槽用于紧固的阀杆和一个螺纹锁,它比以前的螺纹锁短得多。这些变化为改善脚轮和椅腿之间的距离铺平了道路,从而改善了整体外观,正如客户所设想的那样。不仅仅是车杆,而且明显缩短了,这家瑞典公司的组装时间也减少了。实际上,这种对办公椅脚轮的优化可简化组装并提高一致性。
家具制造商雇用的装配人员过去必须手动润滑阀杆的螺纹,但现在这一步骤完全由腾德负责并提前完成。因此,椅子脚轮的安装也更加牢固。这是因为在 Skandiform 上不再需要手动润滑螺纹,从而防止了潜在的装配错误并避免了可能的风险。
Skandiform 采购经理 Anki Holgersson
“腾德梦想的移动解决方案使我们能够将每把椅子的组装时间显著缩短四分钟。这提高了我们的生产力,使我们能够从各种成本节省中受益。”
Skandiform 采购经理 Anki Holgersson
生产效率、安全性和多元化
取消这一步骤使Skandiform能够将每把椅子的组装时间缩短四分钟,令人印象深刻。因此,该公司受益于生产率的提高和大量的成本节约。 家具可以更高效地组装并更快地交付给客户。当必须在尽可能短的时间内管理高订单量时,这是一个特殊的优势。