一辆购物车在十年的使用寿命内可行驶数千公里。因此,它需要能够承受严重磨损的脚轮。
在进行必要的维护时,目标应是保护宝贵的资源和减轻环境负担。出于这个原因,我们为客户 ShopBox 提供了购物车脚轮,这样可以只更换那些真正需要更新的零件。结果:提高了可持续性并降低了成本。
起点
来自德国海尔布隆的ShopBox Group GmbH专门从事购物车的清洁、消毒和维修。该公司为十个欧洲国家的超市提供服务。ShopBox 员工维护和修理弄脏的网格、卡住的儿童座椅,当然还有会发出吱吱声、阻塞或朝错误方向行驶的购物车脚轮。ShopBox 将更换必要的组件,使购物体验再次无故障。
环境影响和高成本
仅在德国市场,就有超过2000万辆购物车在使用,所有这些都需要定期维护。因此,设计还应侧重于资源和环境的使用。但是,通常购物车的车轮和叉子是用铆接在一起的。这使得如果设备的一部分存在缺陷,则无法继续使用完好的组件。这意味着必须不必要地更换整个脚轮。只有在大约 30% 的维护案例中才真正需要更换整个脚轮。在剩下的 70% 中,由于轮叉的使用寿命更长,更换车轮足以恢复机动性。如果需要更换车轮并且叉子被铆接到车轮上,那么除了处置前叉和有缺陷的车轮外,别无选择。
结果:不必要的材料和资源浪费,成本增加。替代方案:腾德制造的购物车脚轮。
我们的智能出行解决方案
ShopBox 使用我们的购物车脚轮进行维护工作。特殊之处:前叉和车轮不是铆接在一起的,而是用螺栓连接的。这使公司能够单独订购和更换组件。如果只有车轮损坏,叉子仍然可以使用。
螺栓连接具有更多优势,例如,在将脚轮连接到购物车时。由于叉子没有铆接到车轮上,因此可以更轻松地进行固定。手推车脚轮可以更轻松、更快速地安装和拆卸。这同样适用于清洁。车轮和叉子分开后可以更轻松地清洁,因为脏污区域更容易到达。
维护完成且脚轮重新组装后,我们解决方案的优势就显而易见了:螺栓连接比铆接更灵活、更环保。
Hans-Peter Vetvicka,ShopBox Group GmbH 总经理
使用腾德,我们节省了三分之二的成本并保护了环境。
Hans-Peter Vetvicka,ShopBox Group GmbH 总经理
节约资源和节省成本
我们的解决方案因其可持续性、易于维护和成本效益而受到ShopBox及其客户的重视。不仅节约了资源,显著减轻了环境负担,而且节省了三分之二的成本。 每年保养 40,000 个购物车脚轮,这对于 ShopBox 来说是一个相当大的优势。此外,该解决方案还改善了维护流程,因为现在可以单独拆卸车轮和前叉,从而使维护更快、更轻松、更高效。