跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

Montana

符合最高标准的家具设计者脚轮
montana_banner
简洁的线条、42 种颜色和无限的可能性——著名的丹麦家具制造商 Montana 讲的是设计语言,为通往形状和轮廓的独特世界打开了大门。
同样的高标准也适用于家具脚轮,这些脚轮无缝融入了公司的设计理念,同时确保了最大的灵活性。这些家具脚轮由我们单独调整,以满足客户的特定要求。

起点

Montana Möbler A/S为全球客户提供一系列模块化系统,并凭借其屡获殊荣的设计在市场上占据突出地位。创始人兼设计师彼得·拉森凭借其高素质的设计师团队和现已超过120名员工,使公司享誉全球。在他早期的职业生涯中,他曾在家族企业Fritz Hansen A/S工作,并与丹麦一些最优秀的设计师合作,从阿恩·雅各布森、皮特·海因和约恩·乌松一直到弗纳·潘顿。如今,蒙大拿州由创始人的儿子约阿金·拉森管理。这家家具制造商不仅以多种不同的家具组合方式而闻名,而且还以其独特的表面处理方式而闻名,有42种油漆颜色和三种贴面可供选择。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

脚轮的特殊要求

蒙大拿州约有四分之一的办公家具配有家具脚轮,而且这种趋势仍在继续。该公司需要一种完全符合制造商设计语言同时又能轻松移动家具的解决方案。在颜色方面,还必须将设计师脚轮与个人简介相匹配,因为蒙大拿州还提供蒙大拿州42种颜色的椅子、边桌、架子和橱柜。

我们的智能出行解决方案

完全符合蒙大拿州规格的脚轮是 TENTE Linea。与这家丹麦公司生产的家具一样,由于形式和功能齐头并进,其设计也在许多领先的设计竞赛中得到认可。作为双轮脚轮,它是相对重型应用的完美选择。其高质量的胎面保证了出色的运行特性和最小的磨损。 但是,Linea的某些细节并不能满足家具制造商的设计需求。蒙大拿州更喜欢更简约的解决方案,而不是普通帽子的弧形轮廓。高度也需要调整。我们能够通过量身定制的解决方案满足这两个要求。我们与这家丹麦公司的设计师密切合作,开发了一款平顶帽子,它满足了蒙大拿州的设计要求,直至最后一个细节。 家具用小型脚轮的高度调整也是通过与蒙大拿州的深入磋商实现的。蒙大拿州采购各种尺寸的Linea:椅子为40毫米,架子、橱柜和桌子为65或75毫米。该系列脚轮还为各种颜色的独特物品提供了坚实的基础。
安迪·波尔森,蒙大拿州产品开发人员

安迪·波尔森,蒙大拿州产品开发人员

“定制设计和极高的灵活性——这只是TENTE Linea家具脚轮众多优势中的两个。”

安迪·波尔森,蒙大拿州产品开发人员

量身定制的设计以实现最佳工艺

我们的定制Linea反映了Montana的确切设计理念,为相关应用提供了最佳的解决方案,因为瓶盖可以按照所需的颜色进行表面处理,并且可以快速轻松地安装或更换。夹入过程非常简单,瓶盖可以牢固地固定到位。 它们不会脱落,必要时可以轻松移除。因此,我们的解决方案引入了几乎无限的设计范围,提高了制造过程的效率,并有助于提供灵活和客户友好的售后服务。