运输玻璃货物需要格外小心。尤其是当负载达到小型公共汽车的尺寸时。
这样的挑战需要配备超重型脚轮的运输手推车,这些脚轮必须具有出色的机动性,并能保证员工的身体健康。因此,我们为著名的玻璃制造商和加工商INTERPANE开发了一种足部保护系统,该系统代表了最高的工作安全水平,同时可以实现玻璃板的无故障运输。
起点
纽约的世贸中心一号大楼、新加坡的The Marq和澳大利亚布里斯班市中心的鹰街一号都有一个共同点:它们的外墙由INTERPANE集团的玻璃制成。该公司是AGC玻璃欧洲的子公司,后者属于日本玻璃公司朝日玻璃株式会社。有限公司。该公司在全球拥有5万名员工。
INTERPANE的产品范围包括浮法玻璃、低铁玻璃、高质量涂层隔热玻璃、隔音和太阳能控制隔热玻璃、安全玻璃、建筑设计玻璃和太阳能应用产品。
该公司为区域和国际大型建筑项目以及当地窗户建筑市场提供玻璃元素。他们还是全球为数不多的生产涂层玻璃的制造商之一,其涂层玻璃尺寸可达18米,高度可达3.21米,窗格厚度可达20毫米。
保护双脚的挑战
INTERPANE在制造和精炼玻璃产品时非常重视工作场所的健康和安全。该公司宣布了对事故的积极零容忍战略。通过这种策略,玻璃制造商不仅希望预防工作事故和保护员工的健康,而且还希望长期提高风险意识。所有流程都经过相应的规划和优化,定期进行风险评估,并对所有事故进行详细分析。
当然,这也适用于玻璃板的运输,其中一些玻璃板的尺寸可达20平方米。为了确保生产过程中的安全运输,将未加工的玻璃根据客户的要求切割成一定尺寸,然后装载到运输手推车上。视顺序而定,窗格长度可达约七米半,高约三米。更不用说,它们的总重量可以高达2.5吨。
这在操作安全方面构成了特殊的挑战。如果重载的运输手推车移动得太快或被障碍物或不平坦的表面卡住,它们可能会撞到员工的脚踝或撞到他们的脚部。为了防止受伤,INTERPANE迄今为止使用了两种不同的足部保护系统,这两种系统都无法满足严格的安全要求,也无法应对实际情况:刚性系统被发现适合在水平地板上运输,但是手推车脚轮一碰到不利的地面条件,足部保护很快就会与地面接触。结果:手推车突然停了下来,甚至翻倒了。
柔性保护装置也构成了类似的风险。它可以拖到车轮下方然后停下脚轮。因此,两种模式都对员工和运输的货物构成了危险。因此,这家玻璃制造商需要为其手推车脚轮安装足部保护系统,以根据公司的预防策略确保最大的安全性。
我们的智能出行解决方案
为了减轻严重的危险,我们迅速作出了反应,提供了坚固的金属护脚,这也显著改善了手推车的操控性。同时,我们开始为手推车脚轮开发全新的脚部保护系统,为玻璃生产和装配设定了新的安全性和移动性标准,尤其是在需要超重型脚轮时。
我们的目标是在不平坦的路面和其他障碍物上行驶时实现最大的灵活性,同时确保最大的稳定性,以防止脚和车轮之间发生任何接触。考虑到这一点,我们开发了硬质钢元件和柔性天然橡胶的完美组合。为了为员工提供最佳保护,在运输手推车的车轮前后都安装了由橡胶制成、肖氏硬度为 80 的柔性围裙。围裙的形状是,一旦轮子与脚部接触,它们就会被压向轮子。这样可以防止手推车脚轮移动并压碎脚部。
第二项安全功能基于安装在车轮侧面的刚性护栏,确保脚部安全地绕过车轮。得益于这两个元素,脚部在与手推车脚轮的每个接触角度都能得到很好的保护。同时,可以毫不费力地克服所有地板条件——而且贵重的玻璃元件可以安全地运输。该解决方案充分满足了公司的期望,并由INTERPANE集团的安全协调员推荐用于所有工厂。
Tobias Rüther,INTERPANE 集团企业安全性协调员
“借助腾德的解决方案,我们改善了职业安全和产品保护。”
Tobias Rüther,INTERPANE 集团企业安全性协调员
完美适应的安全性
新的护脚板适用于从 125 到 250 毫米的四种尺寸的车轮,可以快速、简单地对手推车进行改装,以应对超重负荷。 在开发过程中,我们自然还考虑了在玻璃元件的生产和组装以及几乎所有其他工业生产领域中起作用的热条件。 因此,我们的出行解决方案适用于零下 40 摄氏度和 80 摄氏度以下。