当超市使用防滚架存货时,很快就会变得非常嘈杂,但如果没有合适的脚轮,则不行。
毕竟,强烈的噪音不仅是一种令人不快的干扰,而且超过一定水平也会影响健康。因此,物流专家 GEBHARDT 依赖我们的 Syntech 车轮。这些车轮加上其高负载能力,比普通车轮安静得多,准确地说是安静十分贝。
起点
为贸易和工业开发和生产高效的物流解决方案是GEBHARDT物流解决方案有限公司的标志。该公司现已成功地作为家族企业管理了第六代,可以回顾185多年的悠久历史,深厚的传统。GEBHARDT在全球五个生产基地拥有约500名员工,并已成为仓储和运输解决方案的市场领导者。
我们的智能出行解决方案
经过全面分析,我们将久经考验的钢板脚轮与适用于 GEBHARDT 的现代 Syntech 车轮相结合。
多亏了这些防滚架脚轮,装载的滚动集装箱的噪音水平可以降低令人印象深刻的十分贝,这被认为是音量减半。
承载能力与传统车轮相同,完全不受影响。其背后的诀窍是:我们的 Syntech 是一款混合动力车轮。轮体和底座由聚酰胺制成,而轮芯由弹性实心橡胶制成。
这使我们能够将硬胎面的优势与软轮的强度相结合。两种塑料的组合可产生最佳的减震性能,从而显著减少噪音排放。
物流专家的客户也对此感兴趣。例如,批发公司Transgourmet在其可持续发展手册中提到了商品的低噪音交付,并强调这是一种特殊的品质。但是,我们与GEBHARDT的合作不仅侧重于跑步噪音。
由于我们对物流挑战和Syntech车轮的整体看法,我们在稳定性方面也得分很高。毕竟,物流解决方案专家对其产品进行了测试,并通过广泛的试验模拟了实际情况。例如,对重载的滚动托盘进行了测试,以克服阈值和障碍物,例如叉车碰到它们时。防滚架脚轮还必须承受寒冷和高温、灰尘和雨水,即使在雪中也不会出现任何虚弱的迹象。我们的 Syntech 车轮已经通过了所有这些测试。
诺伯特·戈茨,GEBHARDT 物流解决方案有限公司采购经理
30 多年来,我们一直在使用 TENTE 的专业知识。
诺伯特·戈茨,GEBHARDT 物流解决方案有限公司采购经理
更长的耐用性和更低的成本
Syntech 车轮的使用寿命是硬填脚轮的两倍以上,硬质脚轮的平均使用寿命仅为两年。相比之下,Syntech车轮的使用寿命通常长达五年。 这节省了采购和维护成本,也是GEBHARDT依赖与腾德长期合作的另一个决定性原因。