Портфолио решений

С Disney на борту - и TENTE на палубе.

Прочитать больше

Плавание в открытом море с Микки и его друзьями на борту круизных судов <em>Disney Cruise Line's </em> способно полностью погрузить семьи с малышами в волшебный мир фантазии.

Однако, там присутствуем и мы – причем в самом центре действия. Наша компания комплектует некоторые типы сервисных морских тележек роликами TENTE Linea. Эти ролики имеют особый дизайн, на 100% ориентированный на мир и персонажей Диснея и гарантирующий, что Disney Cruise Line не собьется с курса.

Стартовая точка

Круизные линии Disney Cruise Line's выбирают отдыхающие всех возрастов для совершения развлекательных круизов в первую очередь из-за создаваемой там уникальной атмосферы мира сказок. Поэтому для компании так важно, чтобы каждый элемент корабельного оборудования точно вписывался в исключительный корпоративный дизайн и не нарушал магию мира Уолта Диснея и его героев.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ТЕЛЕЖКИ КАК ЧАСТЬ МИРА DISNEY

Disney Cruise Line's и гармонично вписывает их в воображаемые тематические миры. До того как круизный лайнер выйдет в море, внешний вид всего оборудования проверяется в инспекционном зале. Сервисные тележки получают зеленый свет, только в том случае, если с ними все в порядке. SOROL GmbH обратилился к нам потому, что хотел быть уверенным, что ролики на их тележках идеально впишутся в общую концепцию круизных лайнеров - вот как ролики TENTE Linea попали на борт. Очередной пример наших умных решений в области улучшения мобильности.

Наше умное решение по повышению мобильности

В своем стремлении предоставить нашим заказчикам идеальный ролик мы в первую очередь провели всесторонний анализ задачи, причем этот анализ включал не только поиск наилучших вариантов дизайна, но и учет всех прочих аспектов – критически важных для применения роликов на борту круизного судна.

Мы приняли во внимание соображения безопасности, устойчивости, гибкости эксплуатации и легкости маневрирования. В результате наш выбор пал на ролики TENTE Linea. Совершенная конструкция этих роликов открывала перед SOROL GmbH широчайшие творческие горизонты; ведь ролик изначально разрабатывался нами с учетом удовлетворения самых строгих технических требований. Он допускает окраску в собственные корпоративные цвета заказчиков, может нести на себе логотип и иные графические элементы.

Двухколесный ролик обеспечивает максимальную управляемость и прекрасную устойчивость благодаря широкой колесной базе. Он также может быть зафиксирован в направлении движения. После активации фиксатора направления ролик перемещается только в нужном направлении.

Когда речь идет о индивидуальном цветовом дизайне, TENTE не оставит Вам возможности желать лучшего.

Richie Okorie, Управляющий директор, SOROL GmbH

Превосходно адаптируются в корпоративный дизайн.

Только благодаря высококачественным роликам серии LINEA компания SOROL GmbH смогла в полной мере реализовать нужную концепцию дизайна при помощи компании TENTE. Ведь наши возможности реализации цветовых нюансов практически безграничны.

Так, мы представили ролик в типичном для 1920-х и 1930-х годов серебряном исполнении. Мы также представили ролик в золотом исполнении – для обеспечения сочетания с брендом. Но самое главное – это то, что наши инженеры смогли предложить максимальное удобство для пользователя. Использование роликов TENTE Linea означает, что сервисные тележки обладают прекрасной маневренностью даже в самых узких коридорах круизных лайнеров. При этом устойчивость тележек сохраняется в полной мере даже при сильном волнении на море.

Связанные решения и компетенции

Выбор цвета: Полный спектр

Allgemein

Perfektes Zusammenspiel: Mobilität in Bestform

Exceptional designer castors in use and a radiant smile on your face

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE SIA

"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Латвия

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com