Case study
Una delle nostre competenze d’eccellenza: immobilizzazione sicura in posizione eretta.
Con i suoi dispositivi di supporto alla mobilità Schuchmann fornisce un contributo importante all’inclusione. Grazie ai loro tutori, tricicli e sedie per la terapia, i bambini e gli adolescenti possono spostarsi liberamente, giocare con gli altri senza impedimenti e imparare insieme in tutta comodità. Una delle conquiste in questo campo è la sedia per la terapia Madita-Fun. Dispone di una seduta regolabile individualmente, che funge anche da seggiolone e fornisce un supporto per la mobilità per i bambini. Il nostro compito: fornire una soluzione intelligente che migliori ulteriormente la mobilità e l’ergonomia e, allo stesso tempo, garantisca la massima sicurezza.
La nostra ruota gemellata Linea safety offre una soluzione perfettamente allineata alle esigenze di Schuchmann e si adatta perfettamente alla sedia per terapia Madita-Fun. La sua eccellente qualità continua ad impressionare. È disponibile in diverse dimensioni e dispone di un sistema di bloccaggio affidabile: quando l’utente aziona la leva di blocco, le ruote possono essere messe in movimento.
Quando rilascia la leva, le ruote si arrestano automaticamente. Prima di montare la ruota sulla sedia Madita-Fun, ci siamo focalizzati sull'insieme. Ci siamo chiesti come avremmo potuto migliorare la facilità d’uso complessiva della sedia per terapia. Come avremmo potuto migliorare la sicurezza e la flessibilità. E come avremmo potuto promuovere l'indipendenza di bambini e giovani migliorandone la mobilità.
Abbiamo trovato le risposte in stretta collaborazione con Schuchmann e abbiamo adattato la Linea safety alle specifiche esigenze dei suoi giovani utenti: gli sviluppatori hanno progettato la leva per bloccare e sbloccare le ruote in modo ergonomico e ne hanno semplificato l'utilizzo. E naturalmente questa soluzione intelligente convince per la massima affidabilità: la sedia rimane al suo posto anche se il cavo Bowden si rompe persino su pendenze fino al 10%.
Torsten Schuchmann, Direttore commerciale di Schuchmann GmbH & Co. KG
La nostra Linea safety aumenta la fiducia dei giovani utenti e dei loro genitori ed assistenti. Essa assicura che i bambini e giovani con disabilità siano in grado di vivere una vita senza limitazioni. La leva ergonomica utilizzata per bloccare le ruote è semplice da raggiungere e facile da azionare.
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta