- Home
- Ruote e Rotelle
- Sistemi Motorizzati
-
E-Drive Optima
E-Drive Optima
Aggiungi l'assistenza motorizzata con TENTE E-Drive Optima: Avvii fluidi, sterzata precisa e frenata sicura per carichi pesanti. Facile da integrare e adattare ad applicazioni nuove o esistenti.
Filtri attivi:
Nessun prodotto trovato.
Frequently Asked Questions
E-Drive Optima è un sistema di assistenza motorizzato che può essere installato sotto un carrello interno a spinta manuale come unità motrice aggiuntiva, mentre l'applicazione continua a utilizzare quattro ruote pivotanti. Quando attivato, la sua ruota motrice si abbassa a terra per fornire movimento assistito e decelerazione controllata. Le funzioni di trazione e controllo sono combinate in un modulo compatto, facilitando l'integrazione in progetti di carrelli idonei.
Quando la sua ruota motrice viene abbassata, E-Drive Optima funge da punto di contatto motore aggiuntivo sotto il carrello e contribuisce a migliorare la stabilità direzionale, specialmente nelle applicazioni con quattro ruote. Con quattro ruote piroettanti, posizionare l'unità vicino al centro del telaio favorisce una guida stabile preservando al contempo la manovrabilità. Quando la ruota motrice viene sollevata, il carrello può nuovamente essere spostato liberamente, anche trasversalmente in spazi ristretti.
In una singola configurazione, E-Drive Optima può movimentare carichi fino a 800 kg. Il sistema fornisce assistenza motorizzata mentre il carrello continua a muoversi sulle sue quattro ruote, contribuendo a ridurre lo sforzo necessario per avviare e spostare carichi impegnativi. Il valore di 800 kg è un dato di riferimento e può variare in base alle condizioni del pavimento e dell'ambiente, pertanto è necessario considerare congiuntamente le portate delle ruote, la progettazione del carrello e le condizioni operative reali.
In una configurazione gemellare, E-Drive Optima può movimentare carichi fino a 1.600 kg. La configurazione gemellare utilizza due unità motrici, ciascuna collegata alla propria batteria, con i due motori sincronizzati per un funzionamento coordinato. Questo valore è da considerarsi indicativo e può variare in base a fattori quali il tipo di pavimentazione e le condizioni ambientali; è quindi necessario valutare anche il design del carrello, la portata delle ruote e le effettive condizioni operative.
E-Drive Optima può essere selezionato quando un carrello necessita di assistenza motorizzata per il trasporto interno di carichi più pesanti o impegnativi, in particolare quando una decelerazione controllata aggiunge un utile supporto alla sicurezza. Le sue funzioni di trazione e controllo sono combinate in un modulo compatto, contribuendo a semplificare l'integrazione. La selezione dovrebbe considerare anche il carico totale, lo spazio di montaggio disponibile, le condizioni del pavimento, la velocità richiesta e l'eventuale utilizzo su rampe.
Il pulsante di arresto assistito su E-Drive Optima è il pulsante rosso situato sull'impugnatura di controllo. Quando viene premuto, l'unità di trazione frena e decelera il carrello fino al completo arresto, dopodiché la ruota motrice si solleva dal pavimento. Questo fornisce un modo chiaro per terminare il movimento motorizzato. Non si tratta di un freno di stazionamento, pertanto se il carrello deve rimanere fermo per un periodo prolungato, è necessario utilizzare i freni delle ruote pivotanti o un altro dispositivo di immobilizzazione idoneo.
La funzione di rallentamento su E-Drive Optima si attiva quando la rotella di comando ritorna nella posizione neutra. Il freno motore assiste quindi l'operatore riducendo la velocità a circa 0,3 km/h prima dell'arresto del carrello. Questa funzione può essere utile anche in discesa. La rotella di comando non deve essere azionata nella direzione opposta per rallentare il carrello, poiché ciò potrebbe causare un'usura prematura della ruota motrice.
La velocità di E-Drive Optima è controllata tramite la rotella sul manico: più viene premuta nella direzione scelta, maggiore sarà la velocità di movimento. Le velocità massime in avanti e in retromarcia possono essere configurate in modo indipendente da 1 a 6 km/h. Le impostazioni predefinite sono 4 km/h in avanti e 3 km/h in retromarcia, consentendo di adattare il sistema al carrello e alla precisione richiesta per le manovre.
E-Drive Optima è progettato per veicoli da interno a movimentazione manuale in cui l'assistenza motorizzata può facilitare lo spostamento e le manovre. Esempi adatti includono carrelli di trasporto, carrelli per la distribuzione di alimenti e attrezzature con base a ragno. Il veicolo deve fornire spazio di installazione sufficiente, punti di fissaggio idonei e quattro ruote piroettanti correttamente dimensionate per il carico totale e le condizioni dell'ambiente interno previsto.
E-Drive Optima utilizza un pacco batteria agli ioni di litio da 24 V e 11,6 Ah con fusibile integrato da 20 A. Devono essere utilizzati pacchi batteria TENTE o batterie con caratteristiche identiche; la connessione ad altre fonti elettriche richiede un'approvazione preventiva. La batteria deve essere rimossa dal suo alloggiamento per la ricarica con il caricatore specificato e non deve essere utilizzata durante la ricarica. Un avviso di carica bassa sull'impugnatura indica quando è necessaria la ricarica o la sostituzione.
Per un carrello con ruote fisse, l'E-Drive Optima dovrebbe essere posizionato in modo che la sua ruota motrice si trovi tra le ruote fisse. Questa disposizione supporta la direzione di marcia principale del carrello e aiuta l'unità motorizzata a lavorare in combinazione con la configurazione esistente delle ruote. La piastra di montaggio deve essere allineata con la direzione di marcia prevista e progettata per resistere sia alle forze di trazione che alla spinta verticale dell'unità.
Con quattro ruote piroettanti, E-Drive Optima è consigliato in prossimità del centro del telaio del carrello, tra gli assi anteriore e posteriore. Il posizionamento della ruota motrice vicino al centro consente al punto di contatto motorizzato aggiuntivo di supportare una traiettoria stabile mantenendo al contempo la manovrabilità delle quattro ruote piroettanti. Anche la piastra di montaggio deve essere sufficientemente robusta da trasmettere le forze motrici e di spinta verticale generate durante il funzionamento.
E-Drive Optima può supportare lo spostamento su rampe con pendenze fino al 5%. Quando si scende, riportando la rotella in posizione neutra si attiva la frenata del motore per facilitare la decelerazione. Se ci si ferma prima di raggiungere il fondo, attivare e rilasciare la rotella prima di ripartire per mantenere il supporto della frenata motore. Il sistema non è progettato per mantenere il carrello fermo su una pendenza, pertanto sono necessari freni delle ruote piroettanti idonei o un altro dispositivo di parcheggio.