Una prevenzione efficace degli infortuni non deriva solo dal rispetto delle norme sanitarie e sulla sicurezza e dei requisiti legali. Al contrario. In pratica la sicurezza sul lavoro è un'espressione di responsabilità sociale e, allo stesso tempo, rappresenta un importante fattore di successo per le aziende. La salute, il benessere fisico e l’inestimabile sensazione di essere al sicuro garantiscono soddisfazione, meno assenze per malattia e un alto livello di impegno. La sicurezza sul lavoro non deve essere solo considerata una necessità, bensì anche la base della cultura aziendale. La tendenza in questo settore si avvicina sempre più verso una cultura della sicurezza proattiva e si allontana da un approccio reattivo, ad esempio una semplice reazione agli incidenti.
Proattivo significa anticipare potenziali rischi, tracciarli ed eliminarli preventivamente. Questo metodo è estremamente importante, in particolare in relazione alla mobilità. Infatti ovunque si sposti una massa, si possono verificare situazioni di pericolo che devono essere prevenute. È proprio questo che abbiamo in mente: la protezione del corpo da masse in movimento, il benessere fisico durante la manovra di carrelli di trasporto con carico pesante e il bloccaggio sicuro delle ruote. Vi supportiamo con un'ampia gamma di soluzioni intelligenti per una grande varietà di applicazioni.
A partire dai nostri parapiedi flessibili e dalle nostre ruote con buone proprietà ammortizzanti fino alla nostra Levina scan antimagnetica che garantisce un funzionamento sicuro nelle aree RM. E la nostra Linea safety, con il suo sistema di bloccaggio sofisticato, migliora la salute e la sicurezza sul lavoro. Anche la nostra soluzione e-lock ha un sistema di blocco elettrico che aumenta la sicurezza occupazionale a un livello completamente nuovo. Se anche voi dovete affrontare la sfida di rendere la mobilità più sicura, saremo felici di supportarvi; basta una telefonata.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta