R
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
R

26 Posts in this encyclopedia category

REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche

Nel 2007 è stato introdotto il Regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH, il cui obiettivo è la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione di tutte le sostanze chimiche.
Read more

Red Dot Design Award

Red Dot sta per qualità prestigiosa riconosciuta a livello globale
Read more

Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie

Nelle cucine, nelle mense, nei ristoranti o persino negli ospedali e negli hotel c'è molto da fare tutti i giorni.
Read more

Requisiti delle ruote per i carrelli per officina

In un’officina si devono trasportare continuamente parti di utensili non maneggevoli e pesanti da un luogo all’altro. Un carrello per officina garantisce un'elevata efficienza e comfort. 
Read more

Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti

Nelle grandi cucine, in ristoranti, mense o in ospedali, i contenitori di raccolta dei rifiuti sono indispensabili.
Read more

Requisiti delle ruote per letti medicali

Nel settore medico due aspetti svolgono un ruolo particolarmente importante: sicurezza e igiene. La caduta di un paziente dal letto è un grande rischio che non può essere eliminato completamente.
Read more

Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote

Quando si parla di resistenza delle ruote, viene effettuata una distinzione tra la resistenza al rotolamento e al pivottamento da un lato e la resistenza elettrica dall'altro.
Read more

Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie

Idealmente, le ruote dovrebbero essere utilizzate in un ambiente secco dove sono raramente sottoposte a sostanze corrosive. 
Read more

Resistenza chimica delle ruote

Se è possibile che le ruote vengano in contatto con sostanze aggressive, la loro resistenza chimica deve essere presa in considerazione in fase di selezione del giusto prodotto.
Read more

Rimorchio indipendente

Un rimorchio indipendente è un moderno sistema di trasporto utilizzato per la fornitura just-in-time alla linea di produzione. 
Read more

Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote

La risonanza magnetica è un metodo di diagnostica per immagini utilizzato per la diagnosi medica. Genera forti campi magnetici e campi magnetici alternati. 
Read more

RoHS

RoHS
Read more

Roll containers: Find suitable castors

Roll containers need castors that are easy to manoeuvre but are also stable when stationary.
Read more

Ruote

Le ruote sono disponibili in versioni diverse. La funzionalità e la qualità della ruota dipendono dal concetto generale e dai singoli dettagli.
Read more

Ruote

Praticamente quasi nessun'altra scoperta ha influenzato il mondo quanto quella delle ruote.
Read more

Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento

L'ergonomia in ufficio ha un ruolo sempre più importante nella società. Ciò riguarda anche le sedie per ufficio.
Read more

Ruote fisse

Ruote fisse
Read more

Ruote girevoli

Ruote girevoli
Read more

Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro

Ruote guida
Read more

Ruote in plastica di TENTE

TENTE fornisce ruote in plastica di elevata qualità realizzate in poliammide o polipropilene, ad esempio. 
Read more

Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche

Le ruote utilizzate in determinate condizioni devono essere lavabili. Negli ospedali e nelle grandi cucine vigono, ad esempio, severe norme igieniche. 
Read more

Ruote motrici TENTE

Le ruote motrici nelle apparecchiature di trasporto vengono utilizzate per spostare le apparecchiature in modo autonomo.
Read more

Ruote per carrelli elevatori

I carrelli elevatori trasportano carichi pesanti e in genere diverse volte al giorno. 
Read more

Ruote TENTE per i carrelli elevatori

Nei capannoni di produzione, nei magazzini dei supermercati o al porto: i carrelli elevatori elettrici e i carrelli elevatori manuali vengono utilizzati in molte diverse aree.
Read more

Ruote TENTE premiate: Levina e Integral

Linee precise e linguaggio di design discreto hanno consentito l'assegnazione dello Universal Design Award
Read more

Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri

Le ruote ospedaliere vengono utilizzate costantemente, devono essere manovrate avanti e indietro, talvolta in stretti corridoi e devono poter stazionare con sicurezza nella stanza del paziente. 
Read more