I
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
I

15 Posts in this encyclopedia category

I vantaggi di un battistrada in gomma

Il materiale del battistrada influisce profondamente sulla qualità di una ruota. 
Read more

Idrocarburi policiclici aromatici: IPA

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti organici costituiti da due o più sistemi dell'anello aromatico. Alcuni di questi composti sono considerati cancerogeni. 
Read more

iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri

Le ruote TENTE presentano vantaggi eccezionali
Read more

Il battistrada delle ruote

Una ruota è costituita da tre parti: il cuscinetto con il materiale dell'asse, il centro della ruota e il battistrada. Quest'ultimo è la parte della ruota che entra a diretto contatto con il pavimento. 
Read more

Il centro della ruota

Dopo il cuscinetto della ruota con il materiale dell'asse e il battistrada, il centro della ruota è il terzo componente. I differenti modelli sono diversi in termini di materiale e tipo di profilo. 
Read more

Il cuscinetto orientabile della ruota

La manovrabilità e la flessibilità sono due dei più importanti vantaggi nell'uso pratico di qualsiasi ruota. 
Read more

Il materiale della ruota determina le proprietà

La scelta del materiale della ruota dipende dalle esigenze che devono essere soddisfatte. Sostanzialmente nessun materiale è in grado di soddisfare tutte le esigenze allo stesso modo. 
Read more

Il poliuretano come battistrada delle ruote

Il poliuretano (PUR) è ampiamente utilizzato come materiale del battistrada per le ruote. Il PUR ha proprietà elastiche ed è anche molto robusto.
Read more

Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile

Per assicurarsi di poter facilmente trovare le ruote giuste per la vostra applicazione, abbiamo sviluppato un sistema di numerazione degli ordini strutturato in modo chiaro per i vostri prodotti. 
Read more

Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa

Se il carrello della spesa si inceppa o si blocca quando siete al supermercato, il livello di stress cresce rapidamente. 
Read more

Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili

Per gli artigiani, sia professionisti che amatoriali, i carrelli portautensili sono ideali per trasportare grandi quantità di utensili da un posto all’altro in tutta facilità. 
Read more

Indicazione della durezza del battistrada

La durezza del battistrada gioca un ruolo importante nella selezione delle ruote per le apparecchiature di trasporto. 
Read more

Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla

La protezione del personale gioca un ruolo importante nelle applicazioni delle ruote mobili. Se il piede dovesse accidentalmente andare sotto le ruote, possono verificarsi lesioni serie.
Read more

Installing castors: Advice from the experts

When installing castors, it is important to ensure that the contact surface of the castor is in direct contact with the respective equipment. This is the only way to achieve maximum load capacity. 
Read more

interzum award

In occasione della maggiore esposizione internazionale vengono conferiti premi per la qualità superiore del prodotto.
Read more