Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Stiegelmeyer

Des roulettes à profil bas pour lits d'hôpitaux qui défient toute théorie
Customer_Stiegelmeyer_1
Imaginez un instant que vous regardez une roulette :
Elle a une certaine taille et hauteur. Cependant, cette dernière mesure dépend d'une conception générale intelligente. C'est particulièrement important dans les hôpitaux, notamment parce que des considérations de sécurité imposent que la hauteur de fixation de la roulette ne soit pas supérieure au diamètre de la roue. Il est impossible de maintenir la taille idéale de roue tout en réduisant en même temps la hauteur. En théorie, du moins. Mais, en réalité, nous l'avons réalisé et avons fourni à notre client Stiegelmeyer la TENTE Linea.

Le point de départ

Le groupe Stiegelmeyer est spécialisé dans la fabrication de lits d'hôpitaux. Leur portefeuille comprend également du mobilier hospitalier. Dans les hôpitaux, il est important de permettre une position basse du sommier pour améliorer la sécurité des patients. Les chutes peuvent avoir de graves conséquences, en particulier pour les personnes d'un âge avancé. Pour réduire les risques de blessures, les hôpitaux ont recours à des lits dont les sommiers peuvent être abaissés considérablement, jusqu'à un niveau très bas.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

C'est la hauteur totale qui compte

La moitié des patients hospitalisés ont plus de 65 ans. Il faut s'attendre à ce que cette tendance s'intensifie en raison de l'évolution démographique. Cela fait de la prévention des chutes un facteur crucial. Stiegelmeyer a développé le lit d'hôpital Puro qui a permis au personnel soignant de régler la hauteur du sommier à un niveau particulièrement bas. Les roulettes des lits d'hôpitaux contribuent de manière décisive à abaisser ce niveau.

Notre solution de mobilité intelligente

Nous sommes un partenaire fiable de Stiegelmeyer depuis plus de 60 ans. Nous avons également été en mesure de livrer la solution idéale dans le cas du lit hospitalier Puro : la roulette pour lit d'hôpital Linea. Sa fonction remarquable est sa fixation à peine plus haute que le diamètre de la roue. Avec un diamètre de 125 millimètres, la hauteur totale de la roulette est de seulement 130 mm. La sécurité était l'un des facteurs déterminants lors du développement de la roulette Linea. Il était tout aussi important pour nos ingénieurs de prendre en compte tout l'environnement hospitalier dans son ensemble et de se focaliser sur tous les facteurs importants. Cela incluait le design, les aspects hygiéniques, le niveau sonore et les caractéristiques de roulage. Cela a conduit à utiliser deux roulements à billes de précision pour permettre à la roulette de pivoter particulièrement facilement. Le mécanisme de blocage centralisé ne nécessite également aucun entretien. En ce qui concerne l’apparence, le choix des couleurs de la roulette peut être adapté aux composants adjacents et aux cadres de lits. Le pare-fils offre de nombreuses options pour personnaliser la roulette. Les surfaces lisses empêchent les poussières de s'accrocher et sont faciles à nettoyer. Aussi, parce qu'un hôpital est avant tout un lieu pour le repos et la relaxation, le mécanisme de verrouillage et déverrouillage de la roulette est bien plus silencieux que les produits conventionnels.
Georgios Kampisiulis Kemmler, directeur général, et Anja Kemmler, actionnaire du groupe Stiegelmeyer

Georgios Kampisiulis Kemmler, directeur général, et Anja Kemmler, actionnaire du groupe Stiegelmeyer

Nos deux entreprises familiales travaillent en étroite collaboration depuis près de 50 ans. Cela parle de lui-même.

Georgios Kampisiulis Kemmler, directeur général, et Anja Kemmler, actionnaire du groupe Stiegelmeyer

Sécurité améliorée

La roulette Linea surbaissée permet d'améliorer de manière significative la sécurité des patients hospitalisés. Grâce à sa hauteur totale minimale, le personnel soignant peut ajuster le sommier pour qu'il ne soit qu'à 28 centimètres du sol. La roulette à double roue Linea contribue donc de manière significative à réduire considérablement le risque de blessure dans les hôpitaux. Cette solution intelligente garantit également que les caractéristiques de fonctionnement sont satisfaisantes sur l'ensemble de la gamme Linea. Les roulettes pour lits d'hôpitaux offrent la même capacité de charge que les modèles dont la hauteur totale est plus grande et permettent de surmonter sans effort les seuils et les zones inégales. Elles répondent également aux normes d'hygiène les plus strictes, se distinguent par leur fonctionnement particulièrement simple et prouvent leur véritable excellence grâce à leur faible hauteur totale.