Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

SPIRANT

Des roulettes pour chariots de service à bord au bénéfice des opérations aériennes et de l’environnement
spiriant_banner
11 millions : c'est le nombre de litres de kérosène qu'une grande compagnie aérienne allemande économise chaque année grâce à Aviana light.
L’utilisation des roulettes Aviana light permet d’alléger les chariots de service à bord et de réduire ainsi la consommation de carburant. À la clé : 28 000 tonnes de CO₂ en moins grâce à la baisse de la consommation de kérosène. La preuve qu’une solution intelligente peut contribuer concrètement à la protection du climat.

Situation initiale

Dans le secteur aérien, l’allègement des équipements joue un rôle déterminant, aussi bien pour le transport des passagers que pour la logistique, notamment dans une démarche de réduction de l’impact environnemental. Pour une grande compagnie aérienne, chaque kilogramme économisé sur sa flotte représente 31 000 litres de kérosène consommés en moins par an et permet d’éviter environ 78 000 kg d’émissions de CO₂. Les compagnies aériennes recherchent donc en permanence de nouvelles possibilités d’allègement, mais aussi des partenaires capables de les accompagner dans cette démarche.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Le chariot de service à bord : un défi de taille

Les chariots de service à bord font aujourd’hui partie intégrante du transport aérien. Ils servent au stockage et à la distribution des boissons, des collations et des produits proposés aux passagers, tout en devant être facilement manœuvrables dans les allées de l’avion. SPIRIANT GmbH, spécialiste de ce type d’équipements, a entrepris de repenser ses chariots avec un objectif clair : réduire leur poids afin de diminuer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ des avions. Pour concrétiser ce projet, l’entreprise s’est tournée vers TENTE afin d’équiper sa nouvelle génération de chariots de service à bord avec des roulettes adaptées. Notre réponse ? Avec plaisir !

Notre solution de mobilité intelligente

À l’aube des années 2000, nous avions déjà développé une roulette particulièrement légère : TENTE Aviana. En étroite collaboration avec SPIRIANT GmbH et une grande compagnie aérienne allemande, nous avons alors cherché à aller encore plus loin afin d’optimiser son utilisation au sein des flottes aériennes. La roue, la fourche et les roulements ont été repensés à l’aide de matériaux synthétiques ultralégers, tandis que les éléments de fixation ont été fabriqués en aluminium. Résultat : TENTE Aviana light, une roulette ne pesant que 350 grammes. Toutefois, la réduction du poids n’était pas notre seul objectif. Nos ingénieurs ont adopté une approche globale afin de répondre également aux exigences élevées du secteur en matière d’hygiène, de stabilité, de sécurité et de design. Le matériau synthétique utilisé pour la fabrication de la fourche offre par exemple une excellente stabilité tout en conservant une grande flexibilité. Sa géométrie a été spécialement conçue pour faciliter les manœuvres dans les offices de bord ainsi que dans les allées étroites des avions. Le système de blocage a également été développé en tenant compte des contraintes propres au transport aérien. Il garantit ainsi une parfaite immobilisation du chariot, même en cas de turbulences, lors des phases de montée ou de descente. Enfin, nous avons également répondu aux exigences en matière d’identité visuelle en fournissant TENTE Aviana light dans les couleurs emblématiques de la compagnie aérienne.
Joachim Fröschle, directeur de l'ingénierie de SPIRIANT GmbH, membre du groupe LSG

Joachim Fröschle, directeur de l'ingénierie de SPIRIANT GmbH, membre du groupe LSG

TENTE a tout mis en œuvre pour réduire le poids au strict minimum.

Joachim Fröschle, directeur de l'ingénierie de SPIRIANT GmbH, membre du groupe LSG

Une consommation de kérosène réduite et des émissions de CO₂ nettement diminuées

Grâce à notre solution de mobilité intelligente, nous avons amélioré les performances de déplacement des chariots de service à bord. La roulette Aviana light offre une excellente stabilité, une grande maniabilité et un poids remarquablement faible. La compagnie aérienne allemande bénéficie ainsi d'un gain de 1,3 kg par chariot équipé de son jeu de roulettes. Un résultat d'autant plus remarquable qu'une simple roulette peut avoir un impact positif sur le bilan environnemental de l'un des plus grands groupes aéronautiques au monde. Aujourd'hui, la compagnie exploite 30 000 chariots de service à bord ultralégers équipés de roulettes Aviana light. Celles-ci lui permettent d'économiser 11 millions de litres de kérosène par an et de réduire ses émissions de CO₂ de 28 000 tonnes.