Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Sorol

Des chariots de nettoyage équipés de roulettes à bord des navires Disney
sorol_banner
Naviguer au large avec Mickey et ses amis permet aux familles à bord des navires de la Disney Cruise Line de plonger dans un univers féerique et immersif, tout en profitant des roulettes de chariots TENTE.
Notre entreprise équipe certains chariots de service de la flotte avec la roulette Linea de TENTE. Cette roulette design, entièrement personnalisée aux couleurs de Disney, s’intègre parfaitement à l’univers de la marque et contribue à préserver la magie à bord.

Le point de départ

Les passagers de la Disney Cruise Line, quel que soit leur âge, choisissent ces croisières avant tout pour leur univers féerique unique. Pour la compagnie, il est essentiel que chaque équipement à bord s’intègre parfaitement à cet univers et respecte le design global, afin de ne pas rompre la magie qui fait la signature de l’expérience Disney.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Les chariots de service au cœur de l’univers Disney

Les chariots de service de notre client SOROL Hospitality Equipts GmbH sont utilisés pour le nettoyage à bord des navires. Ils doivent eux aussi s’intégrer parfaitement au design Disney et s’harmoniser avec cet univers imaginaire, de la poignée jusqu’à la roulette. SOROL GmbH rend cela possible grâce à ses modèles de chariots conçus sur-mesure. Chaque chariot est développé selon les exigences de la Disney Cruise Line afin de s’intégrer pleinement aux différents univers thématiques. Avant qu’un navire ne prenne la mer, l’apparence de chaque équipement est contrôlée dans une salle de démonstration. Les chariots de service ne sont validés que lorsque tout est parfaitement conforme. SOROL GmbH s’est donc tournée vers nous afin d’adapter les roulettes au concept global des navires. C’est ainsi que la roulette Linea de TENTE a été intégrée à bord, comme solution de mobilité intelligente.

Notre solution de mobilité intelligente

Pour proposer à notre client la roulette idéale, nous avons étudié le besoin dans sa globalité. Au-delà du design, tous les aspects liés à une utilisation à bord d’un navire ont été pris en compte. Des critères comme la sécurité, la stabilité, la flexibilité et la maniabilité ont guidé notre réflexion. Dans ce contexte, le choix s’est porté sur la roulette jumelée Linea de TENTE. Cette roulette design offre à SOROL GmbH une grande liberté de conception, car elle répond déjà à des exigences esthétiques particulièrement élevées. Elle peut être personnalisée aux couleurs du client et intégrer des logos ou des motifs visuels. Grâce à sa conception à double roue, elle assure une excellente stabilité ainsi qu’une grande précision de guidage. Elle peut également être équipée d’un blocage directionnel. Une fois activé, ce système permet de maintenir le chariot parfaitement dans l’axe souhaité.
Richie Okorie, directeur général de SOROL GmbH

Richie Okorie, directeur général de SOROL GmbH

En matière de personnalisation des couleurs, TENTE répond à toutes les exigences.

Richie Okorie, directeur général de SOROL GmbH

Parfaitement adaptée au design de marque

Avec la roulette design Linea, SOROL GmbH a constaté que ce niveau d’exigence en matière de design ne pouvait être atteint qu’avec TENTE. Quels que soient les univers Disney à représenter, notre solution répond aux standards esthétiques les plus élevés. Les possibilités en matière de teintes sont pratiquement illimitées. Nous avons par exemple proposé une finition argentée pour évoquer les années 1920 et 1930, ainsi qu’une déclinaison dans une teinte dorée spécifique à une autre marque. Enfin, nos ingénieurs veillent à offrir une utilisation optimale. Équipés de roulettes TENTE Linea, les chariots de service se manœuvrent facilement, y compris dans les couloirs étroits des navires de croisière. Même en mer agitée, leur excellente stabilité reste remarquable.