Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Shopbox

Les roulettes pour chariots de courses présentent un atout non négligeable : la durabilité
shopbox_banner
Un seul chariot de courses parcourt des milliers de kilomètres en dix ans de vie utile. Il a donc besoin de roulettes qui supportent une usure importante.
Lors de la réalisation de la maintenance nécessaire, l'objectif devrait être de conserver des ressources précieuses et de réduire la charge sur l'environnement. C'est pourquoi nous fournissons à notre client ShopBox des roulettes pour chariots d'achat qui permettent de remplacer uniquement les pièces qui ont réellement besoin d'être renouvelées. Le résultat : une durabilité accrue et des coûts réduits.

Le point de départ

ShopBox Group GmbH de Heilbronn, en Allemagne, est spécialisée dans le nettoyage, la désinfection et la réparation de chariots de courses. L'entreprise dessert des supermarchés dans dix pays européens. Les employés de ShopBox entretiennent et réparent les grilles souillées, les sièges pour enfants coincés et, bien entendu, les roulettes des chariots qui grincent, bloquent ou roulent dans la mauvaise direction. ShopBox remplacera les composants nécessaires pour que l'expérience d'achat soit à nouveau sans problème.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Impact environnemental et coûts élevés

Rien que sur le marché allemand, plus de 20 millions de chariots de courses sont en service, qui nécessitent tous un entretien régulier. Par conséquent, la conception doit également se concentrer sur l'utilisation des ressources et de l'environnement. Cependant, les roues et les fourchettes du chariot sont généralement rivetées ensemble. Il est donc impossible de continuer à utiliser des composants intacts si une partie de l'appareil est défectueuse. Cela signifie que la roulette entière doit être remplacée inutilement. Le remplacement de la roulette entière n'est réellement nécessaire que dans environ 30 pour cent des cas de maintenance. Dans les 70 % restants, le remplacement de la roue est suffisant pour rétablir la mobilité en raison de la durée de vie plus longue de la fourche. Si une roue doit être remplacée et que la fourche est rivetée à la roue, il n'y a pas d'autre choix que de jeter la fourche avec la roue défectueuse. Résultat : un gaspillage inutile de matériaux et de ressources et une augmentation des coûts. L'alternative : les roulettes pour chariots de courses fabriquées par TENTE.

Notre solution de mobilité intelligente

ShopBox utilise les roulettes de nos chariots pour ses travaux de maintenance. La particularité : la fourche et la roue ne sont pas rivetées mais reliées par un boulon. Cela permet à l'entreprise de commander et de remplacer les composants séparément. Si seule la roue est endommagée, la fourche peut toujours être utilisée. La connexion boulonnée offre d'autres avantages, par exemple lors de la fixation de la roulette au chariot. Comme la fourche n'est pas rivetée à la roue, elle permet un accès plus facile pour la fixation. La roulette du chariot peut être fixée et retirée plus facilement et plus rapidement. Il en va de même pour le nettoyage. La roue et la fourche peuvent être nettoyées plus facilement lorsqu'elles sont séparées, car les zones sales sont plus faciles d'accès. Une fois la maintenance terminée et la roulette remontée, les avantages de notre solution deviennent évidents : le raccord boulonné est plus flexible et plus écologique que le rivetage.
Hans-Peter Vetvicka, directeur général de ShopBox

Hans-Peter Vetvicka, directeur général de ShopBox

Avec TENTE, nous économisons deux tiers des coûts et réduisons l'impact sur l'environnement.

Hans-Peter Vetvicka, directeur général de ShopBox

Préserver les ressources et réduire les coûts

ShopBox et ses clients apprécient notre solution pour sa durabilité, sa facilité de maintenance et sa rentabilité. Non seulement les ressources sont préservées et la charge sur l'environnement sensiblement réduite, mais les deux tiers des coûts sont également économisés. Avec 40 000 roulettes de chariots de courses entretenues par an, cela représente un avantage considérable pour ShopBox. En outre, la solution améliore également le processus de maintenance car la roue et la fourche peuvent désormais être retirées individuellement, ce qui rend la maintenance plus rapide, plus facile et plus efficace.