Le point de départ
À la recherche de la roulette parfaite
Notre solution de mobilité intelligente
Avec la roulette jumelée Linea Safety Plus, nous offrons une solution qui répond exactement aux exigences de Schuchmann, et s’accorde parfaitement au fauteuil thérapeutique Madita-Fun. Elle convainc par sa qualité sans compromis, est disponible dans plusieurs tailles et dispose d’un système de blocage fiable : si l’utilisateur actionne le levier de commande du blocage, les roues sont abaissées au sol de manière à pouvoir être mises en mouvement. S’il le relâche, elles s’arrêtent automatiquement et immédiatement. Mais avant de monter la roulette sur le Madita-Fun, nous nous sommes intéressés à autre chose : l’ensemble. Nous nous sommes alors demandés : comment notre roulette peut-elle augmenter la facilité d’utilisation globale du fauteuil thérapeutique ? Comment augmenter encore plus la sécurité et la flexibilité ? Et comment pouvons-nous réussir à améliorer non seulement la mobilité des enfants et adolescents mais aussi à encourager leur autonomie ? Nous avons cherché les réponses au moyen d’une étroite collaboration avec Schuchmann et adapté la Linea Safety Plus aux besoins des jeunes utilisateurs : les développeurs ont conçu le levier pour bloquer et relâcher les roulettes de manière ergonomique et en ont simplifié le maniement. Et, bien entendu, cette solution intelligente convainc par sa fiabilité maximale : ainsi, le fauteuil bénéficie d’une position sûre, même si le câble Bowden entre la roulette et le levier venait à se rompre. Et ce même en cas de pentes jusqu’à dix pour cent.
Torsten Schuchmann, directeur de Schuchmann GmbH & Co. KG
TENTE a parfaitement compris nos exigences en matière de sécurité et les a mises en œuvre avec un succès remarquable.
Torsten Schuchmann, directeur de Schuchmann GmbH & Co. KG
Toujours en sécurité
Notre roulette médicale Linea Safety Plus gagne la confiance de ses jeunes utilisateurs ainsi que celle des parents et des soignants. Il veille à ce que les enfants et les adolescents handicapés puissent continuer à participer à la vie quotidienne en toute confiance. Le levier ergonomique, utilisé pour verrouiller les roulettes pivotantes, est facilement accessible et actionné sans effort. Lorsqu'il est utilisé, le fauteuil de thérapie peut être tiré vers une table ou un jouet, puis facilement repoussé. Lorsque le levier est relâché, le fauteuil s'arrête immédiatement. C'est ainsi que la roulette de notre fauteuil de sécurité Linea Safety Plus garantit une mobilité accrue, toujours et partout, ainsi qu'un niveau de sécurité maximal.