Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Barco

Agir ensemble : Barco et TENTE innovent en matière de roulettes motorisées avec E-Drive
barco_banner (2)
Depuis des décennies, Barco joue un rôle de premier plan dans le secteur, connu pour son approche innovante et sa gamme complète de produits.
Spécialisée dans les technologies d'affichage pour les médias et le divertissement, le cinéma numérique, la sécurité et la surveillance, l'imagerie médicale, la réalité virtuelle et la simulation, Barco n'a cessé de repousser les limites de l'innovation. Dans sa quête d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'entreprise basée à Courtrai a trouvé en TENTE le partenaire idéal pour ses roulettes de chariot. Ensemble, nous avons développé une solution novatrice qui facilite considérablement le déplacement de charges lourdes.

La situation initiale

Barco gère un stock important de matériaux lourds qui doivent être déplacés fréquemment, souvent dans des zones aux allées étroites. Les chariots traditionnels utilisés pour ces tâches sont difficiles à manœuvrer et manquent de flexibilité, ce qui entraîne des contraintes physiques pour le personnel, notamment des maux de dos et des raideurs articulaires. À la recherche d'une solution plus efficace et plus ergonomique, Barco s'est associée à TENTE. Notre expertise dans le développement de roulettes et la création de solutions de mobilité innovantes a joué un rôle essentiel pour surmonter ces défis.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Le défi

Les chariots Barco peuvent peser jusqu'à 150 kg, ce qui les rend difficiles à manœuvrer, ce qui aggrave les problèmes physiques des employés. Un besoin urgent d'amélioration ergonomique s'est fait sentir. Cependant, la solution du fabricant de chariots existant, coûtant jusqu'à 3 000€ par chariot, n'était ni rentable ni évolutive. Il est devenu évident qu'une approche plus innovante et pratique était nécessaire. TENTE a proposé E-Drive comme solution, un système d'entraînement électrique qui peut être facilement installé sur une variété de chariots. Barco a développé un prototype de chariot capable d'accueillir le système E-Drive avec ses roulettes motorisées, ce qui permet de le fixer à d'autres chariots, quelle que soit leur conception de base. Cette solution adaptable marque le succès de la collaboration entre Barco et TENTE, démontrant ainsi notre engagement commun à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'ergonomie du lieu de travail.

Notre solution de mobilité intelligente

L'E-Drive de TENTE est un système d'entraînement électrique innovant qui fournit jusqu'à huit heures de fonctionnement continu par charge. Il est doté d'une sellette d'attelage robuste conçue pour supporter sans effort de lourdes charges. Les leviers de commande situés sur la poignée du chariot permettent un mouvement multidirectionnel fluide, améliorant ainsi considérablement la manœuvrabilité. De plus, le mécanisme de roue rétractable améliore l'ergonomie, ce qui signifie que le personnel n'est plus accablé par les douleurs dorsales ou articulaires. Ce partenariat entre Barco et TENTE témoigne de la puissance de la collaboration et de l'innovation. Il illustre la façon dont la collaboration permet de trouver les solutions les plus efficaces et, surtout, de contribuer à un monde plus intelligent et plus efficace.
Jo Voet, technicien en ingénierie Barco

Jo Voet, technicien en ingénierie Barco

Sans le prototype de TENTE et ses roulettes motorisées, nous ne serions certainement pas là où nous en sommes aujourd'hui. L'E-Drive de TENTE est devenu un maillon essentiel du fonctionnement global de Barco ainsi que du bien-être général de nos collaborateurs.

Jo Voet, technicien en ingénierie Barco

Demandez votre propre étude de mobilité

Déplacer des matériaux lourds n'a jamais été aussi facile grâce à l'E-Drive de TENTE. En effectuant une analyse approfondie des besoins opérationnels de Barco, nous avons pu proposer la solution de mobilité idéale. Nous pouvons faire de même pour vous ! Demandez une étude de mobilité personnalisée et laissez-nous vous aider à calculer comment votre entreprise peut fonctionner plus rapidement, plus efficacement et de manière plus saine lors du transport de personnes et de marchandises. Découvrez comment les solutions de mobilité de TENTE peuvent transformer les opérations de votre entreprise, en garantissant le bon fonctionnement de votre entreprise.