Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

SNCB

Maggiore sicurezza sulle piattaforme di lavoro con ruote girevoli bloccabili
sncb_banner
Chiunque sia mai salito su una sedia per sostituire una lampadina sa esattamente quanto sia importante una base sicura.
Lo stesso vale per le piattaforme di lavoro industriali. Dovrebbero essere facili da spostare, ma devono anche rimanere ferme ogni volta che qualcuno ci sta lavorando. Questo è esattamente ciò per cui sono realizzate le nostre ruote con bloccaggio di sicurezza Alpha. Il nostro cliente belga SNCB li utilizza per le sue piattaforme di lavoro, dove garantiscono il massimo livello di sicurezza sul lavoro.

Il punto di partenza

La compagnia ferroviaria belga SNCB gestisce diversi hangar per la manutenzione dei veicoli. Nello stabilimento di Arlon, circa 125 dipendenti delle ferrovie sono impegnati nella pulizia, nella manutenzione o nella riparazione dei vagoni ferroviari. Ciò comporta l'uso di grandi piattaforme di lavoro mobili a guida ferroviaria, che vengono spostate lungo la linea di manutenzione. Le piattaforme di lavoro consentono un accesso ottimale alle singole aree del veicolo e devono garantire una stabilità assoluta.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Sforzo fisico, salute e benessere

Una delle principali priorità della SNCB è migliorare continuamente la sicurezza nell'hangar di manutenzione. L'ottimizzazione dell'ergonomia e il miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti sono altrettanto importanti. L'azienda vuole prevenire i disturbi muscoloscheletrici, che possono essere causati, ad esempio, dalla curvatura. Le piattaforme di manutenzione devono essere integrate in questo concetto nel modo più preciso possibile. Dovrebbero essere facili da manovrare e fornire ai dipendenti un accesso comodo e confortevole ai finestrini, alle pareti esterne e a tutte le altre superfici del veicolo. Le piattaforme non possono muoversi affatto non appena qualcuno vi sale, anche se i dipendenti maneggiano idropulitrici o altri oggetti pesanti. L'azienda ferroviaria belga era quindi alla ricerca di una soluzione in grado di soddisfare pienamente questi requisiti rigorosi. Hanno trovato la risposta giusta con le ruote girevoli con bloccaggio di sicurezza Alpha.

La nostra soluzione di mobilità intelligente

La ruota con bloccaggio di sicurezza Alpha ha un sistema di bloccaggio integrato che garantisce la massima sicurezza sul lavoro. Come per i carrelli portabagagli in aeroporto, le ruote possono essere spostate solo quando l'utente tiene premuta la maniglia di azionamento del bloccaruota. Se si rilascia la maniglia, le ruote si bloccano automaticamente e la piattaforma si ferma immediatamente, stabile come una roccia. In questo modo, Alpha safety garantisce un appoggio sicuro. Grazie alle eccezionali proprietà di scorrimento della ruota bloccabile, l'ampia piattaforma di manutenzione può anche essere spinta senza sforzo in linea retta verso le rispettive aree di lavoro. Non appena l'operatore rilascia la maniglia ed entra nella piattaforma di manutenzione, le ruote vengono bloccate e la piattaforma non si muove di un centimetro. Abbiamo esaminato la sfida anche da un punto di vista ergonomico: la maniglia per il rilascio del bloccasterchio si trova all'altezza delle spalle, è facilmente accessibile e quindi anche comoda da usare. I nostri ingegneri hanno inoltre concentrato la loro attenzione sulle immediate vicinanze. Si sono assicurati che le ruote girevoli non potessero essere rilasciate involontariamente, ad esempio se un dipendente con un oggetto pesante dovesse urtare la piattaforma di lavoro o entrare accidentalmente in contatto con la maniglia di azionamento. L'elemento di comando e il freno sono collegati tramite un cavo Bowden, protetto dai danni da un tubo di acciaio. La forza necessaria per azionare la maniglia è stata impostata in modo così preciso che non è possibile sbloccare accidentalmente la serratura.

Yves Hénoumont, Servizio tecnico, SNCB

«La sicurezza TENTE Alpha è una soluzione con salute e sicurezza integrate».

Yves Hénoumont, Servizio tecnico, SNCB

Massima sicurezza ed ergonomia sul lavoro

Grazie all'Alpha, la sicurezza, la salute e la sicurezza nel capannone di manutenzione della SNCB sono state notevolmente migliorate. Le grandi piattaforme di manutenzione possono essere spostate facilmente, ma sono assolutamente immobili non appena i dipendenti rilasciano la maniglia di bloccaggio e salgono sulla piattaforma. Anche se lavorano con attrezzature pesanti, la piattaforma di manutenzione rimane stabile, fissa e sicura.