Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Schuchmann

Roulettes médicales qui aident les enfants en situation de handicap à participer aux activités du quotidien
schuchmann_banner
Un élément fait partie des caractéristiques de base des fauteuils de thérapie pour personnes handicapées : la sécurité.
Les utilisateurs et leurs aidants doivent pouvoir compter sur l'aide à la mobilité, à la fois lorsqu'ils se déplacent et lorsqu'ils sont à l'arrêt. C'est pourquoi nous avons examiné de plus près les fauteuils thérapeutiques fabriqués par notre client Schuchmann et avons encore amélioré leur sécurité grâce aux roulettes verrouillables de sécurité personnalisées TENTE Linea.

Le point de départ

Schuchmann GmbH & Co. KG développe des aides qui aident les enfants et les jeunes handicapés à participer à la vie quotidienne plus facilement et plus confortablement. Sécurité et facilité de manipulation sont particulièrement importantes pour les spécialistes de Hasbergen.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

À la recherche de la roulette parfaite

Les aides à la mobilité de Schuchmann apportent une contribution importante à l'inclusion. Grâce aux entraîneurs de marche, aux tricycles et aux fauteuils thérapeutiques de l'entreprise, les enfants et les adolescents peuvent se déplacer plus librement, jouer avec les autres et apprendre ensemble dans le confort. L'une des réalisations dans ce domaine est le fauteuil de thérapie Madita-Fun. Il dispose d'un siège réglable individuellement, qui peut également servir de chaise haute, et fournit une aide à la mobilité des enfants. Notre mission : fournir une solution de roulettes médicales intelligente qui améliore encore la mobilité et l'ergonomie, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité.

Notre solution de mobilité intelligente

Avec la roulette jumelée Linea Safety Plus, nous offrons une solution qui répond exactement aux exigences de Schuchmann, et s’accorde parfaitement au fauteuil thérapeutique Madita-Fun. Elle convainc par sa qualité sans compromis, est disponible dans plusieurs tailles et dispose d’un système de blocage fiable : si l’utilisateur actionne le levier de commande du blocage, les roues sont abaissées au sol de manière à pouvoir être mises en mouvement. S’il le relâche, elles s’arrêtent automatiquement et immédiatement. Mais avant de monter la roulette sur le Madita-Fun, nous nous sommes intéressés à autre chose : l’ensemble. Nous nous sommes alors demandés : comment notre roulette peut-elle augmenter la facilité d’utilisation globale du fauteuil thérapeutique ? Comment augmenter encore plus la sécurité et la flexibilité ? Et comment pouvons-nous réussir à améliorer non seulement la mobilité des enfants et adolescents mais aussi à encourager leur autonomie ? Nous avons cherché les réponses au moyen d’une étroite collaboration avec Schuchmann et adapté la Linea Safety Plus aux besoins des jeunes utilisateurs : les développeurs ont conçu le levier pour bloquer et relâcher les roulettes de manière ergonomique et en ont simplifié le maniement. Et, bien entendu, cette solution intelligente convainc par sa fiabilité maximale : ainsi, le fauteuil bénéficie d’une position sûre, même si le câble Bowden entre la roulette et le levier venait à se rompre. Et ce même en cas de pentes jusqu’à dix pour cent.

Torsten Schuchmann, directeur de Schuchmann GmbH & Co. KG

Torsten Schuchmann, directeur de Schuchmann GmbH & Co. KG

« TENTE a parfaitement compris nos exigences en matière de sécurité et les a mises en œuvre avec un succès remarquable. »

Torsten Schuchmann, directeur de Schuchmann GmbH & Co. KG

Toujours en sécurité

Notre roulette médicale Linea Safety Plus gagne la confiance de ses jeunes utilisateurs ainsi que celle des parents et des soignants. Il veille à ce que les enfants et les adolescents handicapés puissent continuer à participer à la vie quotidienne en toute confiance. Le levier ergonomique, utilisé pour verrouiller les roulettes pivotantes, est facilement accessible et actionné sans effort. Lorsqu'il est utilisé, le fauteuil de thérapie peut être tiré vers une table ou un jouet, puis facilement repoussé. Lorsque le levier est relâché, le fauteuil s'arrête immédiatement. C'est ainsi que la roulette de notre fauteuil de sécurité Linea Safety Plus garantit une mobilité accrue, toujours et partout, ainsi qu'un niveau de sécurité maximal.