Un équipement ou des applications avec des roulettes devraient être équipés d'un système de blocage pour assurer une base sécurisée quand ils sont statiques. Une option pour cela est le blocage total. Avec ce système, la roulette est équipée d'un mécanisme de blocage qui verrouille en même temps l'action de la roue et de la tête de pivot. Il peut être utilisé avec des blocages individuels qui verrouille une seule roulette, tout autant qu'avec des systèmes de blocages centralisés qui verrouillent plusieurs roulettes en même temps.
Un blocage total ou frein total nécessite un appareil complexe pour garantir que les parties mobiles de la roulette soient bloquées en même temps. Le système de pédale "coup de pied" de TENTE est conçue de telle façon que lorsqu'une pression est appliquée sur un ressort, le ressort pousse simultanément sur la roue et un curseur dans la couronne crantée de la tige. Le ressort se bloque alors en position, par lequel le roulement de pivot et la friction de roue sont bloqués.
Avantages de ce système de blocage
Le système de blocage total offre bon nombre d'avantages. Il nécessite peu de pièces en mouvement, par exemple. Cela le rend moins susceptible de fautes que des systèmes comprenant un grand nombre de pièces plus petites. Un autre avantage est que la pédale est toujours actionnée par pression du dessus. Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de relever la pédale par en dessous avec la pointe des pieds. Et parce que le système de blocage est intégré à la chape, il est particulièrement avantageux dans les environnements aux normes d'hygiène strictes. La surface de la chape reste ainsi unie et moins sujette à la salissure.
Notre service d'experts sera ravi de répondre à plus de questions que vous pourriez avoir sur le blocage total. Avez-vous des exigences particulières qui ne sont pas encore couvertes par notre large gamme de produits? Nous sommes toujours enthousisates pour développer des solutions innovantes répondant à vos spécifications. N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil plus approfondi !