全刹车工作方式

阅读更多


带脚轮的设备或应用应配备锁定系统,以确保静止状态下基础稳固。其中一个选择就是全刹车。通过这种系统,脚轮配备有锁紧机制,将轮子和旋转动作同时锁定。它可以与仅锁定一个脚轮的独立锁一起使用,也可以与同时锁定多个脚轮的中央锁定系统一起使用。

全刹车或完全停止器要求采用复杂的设备,以确保同时锁定脚轮的移动部件。腾德的锁杆系统在设计时,对弹簧施加压力,弹簧同时推动轮子和杆上的带齿锥形齿轮。然后弹簧锁定就位,通过这种方式,将后轴承正向锁定,轮子摩擦锁定。

该锁定系统的优势

全刹车系统有诸多优势。例如,它只需要几个移动部件。这使得它比包含大量较小部件的系统更不容易出错。另一个优点是踏板总是通过从上方施加压力来操作。这意味着无需用脚趾从下方将锁抬起。并且由于锁定机构集成在支架中,所以它在卫生管制极为严格的环境中也具有相当优势。而支架表面可以保持光滑,不易产生污垢。

我们经验丰富的服务人员将很乐意回答您关于全刹车的任何问题。您是否有任何特殊要求?我们很乐意根据您的要求开发创新的特殊解决方案。如果您有任何进一步的建议,请随时与我们联系!

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration