来自丹麦的家具制造商Wehlers ApS为全球客户提供环保产品,并依赖腾德家具脚轮。
通过购买、退货、转售和出租产品,该公司延长了家具的使用寿命,从而避免了浪费,旨在减少资源使用并促进循环经济。腾德还迎接了以环保方式生产脚轮的挑战。Anika evo 家具脚轮是我们对可持续发展的贡献之一。
起点
Wehlers ApS使用废弃物和回收材料来制造具有屡获殊荣的设计和环境认证的椅子。这家家具制造商回收渔网、计算机废物和制药行业的塑料废物,并将所有这些变成椅子。绿色塑料用于捕鱼网,黑色用于计算机废物,蓝色用于制药废物。亨里克·霍尔姆·韦勒说:“我们的椅子使用回收材料,为经济周期带来新的东西。”“当不再需要这些家具时,我们会将其收回,并提供给其他客户。这就是我们避免新浪费的方式。”当腾德联系Wehlers ApS并展示由生物材料制成的Anika evo脚轮时,亨里克·霍尔姆·韦勒立刻意识到这将是他的产品的完美搭配。
这家家具制造商最近推出了采用腾德Anika evo椅子脚轮的RU.M. Wheel渔夫椅。嘉士伯集团啤酒厂、利物浦足球俱乐部和玩具制造商乐高的儿童小镇已经成功使用了这款椅子。带脚轮的版本特别适用于需要快速重新布置家具的教室和活动空间。
可追溯的可持续性
可持续发展的概念有许多不同的定义。对于Wehlers ApS来说,它代表着尊重生态系统,为修复和重复使用产品提供机会,并认可其历史。这就是 Wehler ApS 椅子上贴有芯片标签的原因。客户可以使用应用程序来跟踪有关谁已经使用过椅子的信息。此外,使用可再生材料是另一个重要因素。
我们的任务是:为客户制造一种既耐用又设计精美的环保脚轮。
我们的智能出行解决方案
就像著名的 Anika 办公椅脚轮一样,Anika evo 家具脚轮具有出色的稳定性、清晰的设计和多种不同的颜色。许多家具制造商成功使用了这种屡获设计奖的脚轮。它有各种尺寸和不同的接头可供选择。腾德为自己设定了使用环保材料生产兼容脚轮的任务。这构成了特别的挑战,因为它涉及承重部件,因此必须绝对保证其稳定性和用户安全。
在整个产品开发阶段,腾德员工与家具行业的客户交换了想法。由于腾德热衷于保护资源而不使用被归类为食品的材料,他们决定使用蓖麻油,蓖麻油可以用于制药目的,但不能像玉米或甘蔗那样食用。
同时,TENTE测试了蓖麻颗粒的加工,蓖麻颗粒是从蓖麻植物的种子中提取的。这需要开发和调整工具和工作流程。因此,腾德推出了Anika evo,这是一款家具脚轮,它不仅基于 80% 至 98% 的生物材料,而且还可与由标准合成材料制成的Anika家具脚轮相媲美。这适用于不同版本的Anika脚轮及其尺寸、合身性以及通过印刷对其进行定制的可能性。腾德制造脚轮的材料与普通的阿尼卡家具脚轮相比,Anika evo脚轮的二氧化碳排放量减少了28%。这符合 ISO 14040 标准。
Henrik Holm Wehler,Wehlers ApS 董事总经理
在设计新产品时,我们总是考虑一旦相应的客户不再需要它会发生什么。在保护环境方面,我们完全同意供应商腾德。
Henrik Holm Wehler,Wehlers ApS 董事总经理
测试其他材料和制造技术
能够用 Anika evo 脚轮替换家具用 Anika 脚轮,因此使用这种环保脚轮对客户特别友好。但是,腾德已经在测试替代材料和回收组件,不仅用于家具脚轮,还测试用于其他领域的脚轮。