低睡姿势是日本文化的典型特征。
该功能对医院病床有影响,在设计方面构成了特别的挑战,尤其是在与制动系统结合使用时。因此,我们研究了日本客户PARAMOUNT BED的个性化系统要求,为医院床脚轮开发了量身定制的解决方案,该解决方案克服了挑战,同时还改善了沿途的工作流程。
起点
日本病床制造商派拉蒙床业有限公司拥有70多年的悠久经营传统,并已确立了其作为亚洲市场领导者的地位。该公司建立在先进技术的基础上,开发最先进的医疗产品,并为全球90个国家提供产品。
医院病床的具体标准
世界各地的医院之间都有差异。在欧洲和北美,走廊和病房宽敞明亮,床位往往比亚洲大。相比之下,亚洲的医院病床结构紧凑,高度较低,需要在有限的可用占地面积内轻松安全地进行操作。
我们一直在努力为床脚轮提供正确的解决方案,以满足国际市场的不同要求。我们的客户 PARAMOUNT BED 在需要经过特殊调整的开关系统时也不例外。
我们的智能出行解决方案
现代医院的病床配有中央制动系统和杠杆,可供护理人员操作脚轮锁定机构。机械开关系统可确保在锁定机构激活后床牢固地固定在原位。
我们为派拉蒙床调整了现有的开关系统。它针对日本医院的具体条件和限制条件进行了进一步优化,并且具有完美的驱动力相互作用。制动踏板位于床脚轮的高度。即使在最低的倾斜位置,护理人员仍然可以轻松地用脚进行操作。
如果杠杆处于接合或松开状态,其行进距离将由杠杆的长度和开关角度决定。护理人员使用杠杆施加制动,操作定向锁并松开医院床脚轮。因此,有三个开关位置,每个开关位置都需要足够的空间才能使制动系统安全运行。我们的 PARAMOUNT BED 系统没有方向锁,只有两个开关位置,开关角度远低于 30 度。这为医院病床制造商提供了宝贵的额外厘米,以便能够将床降低到仅20厘米的高度。
在紧密合作的过程中,我们进行了更多改进并完善了整体应用程序,从摩擦锁定机制转变为键控系统。齿相互锁定,使制动动作成为可能,而施力要少得多。
设计这个解决方案是一项艰巨的挑战。一方面,我们的工程师必须在两个开关方向上实现温和的启动力。另一方面,他们必须保证杠杆将固定在释放位置,以防止即使在障碍物的情况下意外启动开关操作。
派拉蒙床具公司总裁兼首席执行官木村智彦
“腾德开发的解决方案是最高级的精密开关系统,超出了我们的预期。”
派拉蒙床具公司总裁兼首席执行官木村智彦
改善了运行特性并提高了生产率
改装后的制动系统具有许多不同的优点。由于缩小了开关角度,PARAMOUNT BED 可以使用更大的医院床脚轮来改善跑步动作。此外,由于我们解决方案的复杂设计,仍然可以像以前一样将床降低到最低。 该公司为医院病床脚轮提供了完善的整体系统,该系统可最大限度地保证安全性,减少复杂性和工作量,从而优化工作流程。 亚洲市场领导者的另一个重要优势是我们的国际影响力,由位于东京的腾德日本子公司提供直接服务。