跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

Marks & Spencer

小型脚轮 — 高负荷。我们的家具脚轮 Linea load 使这种组合成为可能
marks_spencer_banner
商品商店展示家具的决定性因素是空间的可用性、灵活性和耐用性——在腾德,我们将所有因素结合在一起
我们的全球活跃客户Marks & Spencer总部位于英国,他们依赖于装有我们极其紧凑的家具脚轮Linea load的移动货架。它们的特点是:动态负载能力高达 100 千克,直径仅为 50 毫米。

起点

Marks & Spencer Group PLC是一家具有丰富传统的零售公司,于1884年在英国成立,如今拥有超过82,000名员工。这家全方位供应商提供的产品范围包括食品、服装、化妆品和家具等。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

对负载能力的最高要求

Marks & Spencer以高度灵活的方式设计其门店的零售空间,旨在使空间得到最佳利用。针对不同场合的特别促销活动要求商店的空间大小各不相同,例如情人节、复活节或圣诞节的促销活动。 因此,该公司依靠灵活性来快速轻松地重新安排商品,从而允许任何部门或部门的桌子和贡多拉随时增长或减少。仓库设备定期搬运,需要使用五到七年。因此,该公司正在寻找一种紧凑型脚轮解决方案,该解决方案可以集成到销售现场的设备中,包括大量的缆车和轨道,但仍然非常耐用。或者简而言之:他们在寻找像 TENTE Linea load 这样的脚轮。

我们的智能出行解决方案

双轮 Linea load 脚轮因其高动态负载能力而得名,其高达 100 千克,直径仅为 50 毫米。它的设计不仅符合家具脚轮的标准,而且符合机构应用的EN 12530标准中更严格的要求。因此,它也给知名专家留下了深刻的印象:Linea load在interzum贸易博览会上被授予 “高产品质量” 奖。 由于其紧凑的设计,这种小型家具脚轮节省了大量空间,而且几乎不可见。它具有出色的操作特性,并保证了最高水平的操作安全。同时,低轮廓脚轮配有特殊的锁定装置,踏板宽且弹性极强,可实现最佳操作。如果锁被激活,它可以防止展示架被员工或客户无意中解锁和移动,这是一种内置的安全优势,可以防止事故和损坏。 我们公司向Marks & Spencer提供家具用小型脚轮,采用公司的颜色和颜色,以匹配各个销售区域的特定方案或内部架构。
Marks & Spencer 英国及国际规格经理 Alex Neilson

Marks & Spencer 英国及国际规格经理 Alex Neilson

“Linea load 紧凑且弹性强,非常适合我们的缆车和轨道。”

Marks & Spencer 英国及国际规格经理 Alex Neilson

最大的耐用性、操作安全性和灵活性

由于尺寸紧凑,Linea load 非常适合Marks & Spencer使用的现有展示装置,还提高了承载能力和安全性。因此,它为零售空间的灵活使用开辟了更大的空间,是员工可以百分之百依赖的解决方案。Marks & Spencer也受益于这种全球层面的密切合作。 由于我们在五大洲的全球业务,我们能够非常快速地做出响应,并在零售公司的每个地点为其提供尽可能好的客户支持。