乍一看,我们的客户 Esselte Leitz 提出的将工业卡车几乎全部处置在仓库中的想法似乎是一项大胆的任务。
乍一看,情况看起来略有不同。那是因为用于拣货的多架手推车配备了我们的 TENTE E-Drive flex 电动驱动系统。智能解决方案使员工能够毫不费力地运输更多货物,这不仅提高了生产力,而且还缩短了多达80%的步行距离。
起点
Esselte Leitz GmbH & Co KG属于Acco品牌公司,以其文件夹和创新的办公用品而闻名。该公司为客户提供24小时送货服务:下午1点之前收到的订单在当天发货。这要求在人员和设备部署方面尽可能大的灵活性。
耗时的流程和众多的路线
Esselte Leitz每年运送170万件订单,每年有600万件商品提货记录。这意味着员工处理总重量为 40,000 吨的货物。因此,该公司一直在努力优化工作条件并提高订单拣货的效率。在改进过程中,该团队对其现有的订单分拣概念进行了现代化改造,并引入了所谓的 Takt Time 系统。它允许尽可能轻松地组织货物。
在进行这种过渡时,通过电动工业卡车运输货物的方法也受到质疑。Esselte Leitz 希望显著提高其技术资源的利用率,并缩短订单拣货所需的时间。目标是能够从一分钟到下一分钟灵活地增加容量。为了实现这一目标,该公司决定使用自力更生的订单拣选手推车。此外,由于这些手推车在装载时重达 400 千克,因此需要一种能够毫不费力地移动和操纵重型手推车的解决方案,而这正是 TENTE 的电动手推车脚轮发挥作用的地方。
我们的智能出行解决方案
繁重的订单拣选手推车需要在不给员工带来负担的情况下快速移动。同时,手推车应易于操作且具有完美的机动性。我们从多个角度审视了情况,并考虑了各种因素:驱动器特性、工作过程中的不同要求,甚至是人体工程学方面。解决方案:我们的 E-Drive flex 电子驱动系统,在与 Esselte Leitz 的密切合作下进行了特别改装。该系统具有强大的电动机和电动脚轮,因此只需按一下按钮即可使拣货手推车处于运动状态。
速度是无限可变的,无论是向前还是向后。员工可以轻松、快速、舒适地搬运重物。如果不需要协助,E-Drive flex 的传动脚轮会自动缩回。我们的团队调整了控制模块的参数和电池寿命,以满足客户的特定需求。同时,我们研究了整个系统,研究了现有脚轮的优化潜力。由于采用了由天然橡胶制成的精密滚珠轴承和胎面,选择噪音特别低的脚轮使订单分拣手推车的驱动特性得以显著改善。
人体工程学也起到了决定性作用。我们将 E-Drive 的电池充电插头安装在完美的工作高度。此外,电子驱动系统的控制元件也采用了人体工程学设计并安装在最佳操作位置。因此,Esselte Leitz 获得了一个完整的系统解决方案,其中所有组件相互完美匹配。
Axel Zühlke,Esselte Leitz 的物流总监。
“从我们作为用户的角度来看,腾德提供的灵活且易于控制的E-Drive解决方案非常适合我们的Kaizen方法。”
Axel Zühlke,Esselte Leitz 的物流总监。
优化流程、降低成本和提高生产率
借助新的订单分拣概念,Esselte Leitz的员工现在在工作期间要走的路程要少得多,确切地说是缩短了80%。减少工业卡车的使用也意味着该公司节省了维修、维护和培训成本。 此外,E-Drive flex系统的高效电池大大降低了功耗。得益于我们的手推车脚轮解决方案与订单分拣手推车的完美结合,我们不仅能够提高机动性,还能够优化整个工作流程,降低运营成本并显著提高生产率。