Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Stiegelmeyer

Низкопрофильные ролики для больничных коек, которые не поддаются теории
Customer_Stiegelmeyer_1
Представьте себе на мгновение, что вы смотрите на ролик на больничной койке:
Она имеет определенный размер и высоту. Однако последнее измерение зависит от продуманной общей конструкции. Это особенно важно в больницах, поскольку по соображениям безопасности высота ролика не должна превышать диаметр ролика. На самом деле невозможно сохранить идеальный размер колеса и при этом уменьшить высоту — по крайней мере, теоретически. Но на самом деле нам удалось это сделать, и в процессе мы предоставили нашему клиенту Stiegelmeyer комплект TENTE Linea.

Отправная точка

Группа компаний Stiegelmeyer специализируется на производстве больничных коек. В их портфолио также есть больничная мебель. В больницах важно обеспечить низкое положение основания матраса для повышения безопасности пациентов. Падения могут иметь серьезные последствия, особенно для людей пожилого возраста. Чтобы снизить риск травм, больницы используют кровати, основание матрасов которых можно значительно снизить до очень низкого уровня.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Важна общая высота

Половина всех пациентов больниц старше 65 лет. Ожидается, что эта тенденция будет усиливаться в связи с демографическими изменениями. Это делает предотвращение падений важнейшим фактором. Компания Stiegelmeyer разработала больничную койку Puro, которая позволяла медперсоналу устанавливать высоту основания матраса на особенно низком уровне. Колесики на больничной койке в значительной степени способствуют тому, насколько низким может быть этот уровень.

Наше интеллектуальное мобильное решение

Мы являемся надежным партнером Stiegelmeyer уже более 60 лет. Кроме того, мы смогли предложить идеальное решение для больничной койки Puro: ролик для больничной койки Linea. Его отличительной особенностью является то, что размер фитинга чуть превышает размер колеса. При диаметре 125 миллиметров общая высота ролика составляет всего 130 мм. Безопасность была лишь одним из решающих факторов при разработке Linea. Для наших инженеров также было важно учитывать общую обстановку в больнице и сосредоточиться на всех влияющих факторах. Сюда входили дизайн, гигиенические аспекты, уровень шума и эксплуатационные характеристики. В результате были использованы два прецизионных шарикоподшипника, обеспечивающих исключительно легкое поворотное вращение ролика больничной койки. Механизм центрального замка также не требует обслуживания. Что касается внешнего вида, цветовую гамму низкопрофильного ролика можно согласовать с соседними компонентами и рамами кроватей. Крышка в центре колеса предлагает дополнительные возможности настройки ролика. Кроме того, гладкие поверхности препятствуют скоплению грязи и легко моются. Кроме того, поскольку больница — это прежде всего место отдыха и релаксации, механизм блокировки и отпирания роликов работает намного тише, чем у обычных изделий.
Георгиос Камписиулис Кеммлер, управляющий директор, и Аня Кеммлер, акционер группы Stiegelmeyer

Георгиос Камписиулис Кеммлер, управляющий директор, и Аня Кеммлер, акционер группы Stiegelmeyer

«Две наши семейные компании тесно сотрудничают уже почти 50 лет. Это говорит само за себя».

Георгиос Камписиулис Кеммлер, управляющий директор, и Аня Кеммлер, акционер группы Stiegelmeyer

Повышенная безопасность

Низкопрофильный кастор Linea позволяет значительно повысить безопасность пациентов в больницах. Благодаря минимальной общей высоте, медперсонал может регулировать основание матраса так, чтобы оно находилось на высоте всего 28 сантиметров от земли. Таким образом, двухколесный ролик Linea вносит значительный вклад в значительное снижение риска травм в больницах.
Это интеллектуальное решение также обеспечивает удовлетворительные эксплуатационные характеристики всей линейки Linea. Колесики для больничных кроватей обладают той же несущей способностью, что и модели с большей габаритной высотой, а также позволяют легко преодолевать пороги и любые неровности. Они также соответствуют самым высоким гигиеническим стандартам, отличаются простотой в эксплуатации и доказывают свое истинное величие благодаря своей небольшой общей высоте.