Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Sorol

Колесики для уборки на борту Disney
sorol_banner
Путешествуйте по открытому морю с Микки и его друзьями — семьи на борту круизных лайнеров Disney Cruise Line могут погрузиться в увлекательный фэнтезийный мир, а также испытать на себе колесики для троллейбусов TENTE.
Наша компания оснащает отдельные сервисные тележки из парка колесиком TENTE Linea. Этот дизайнерский ролик имеет индивидуальный дизайн, который на 100% ориентирован на Disney и гарантирует, что круизная линия Disney не отклонится даже от курса.

Отправная точка

Отдыхающие Disney Cruise Line всех возрастов выбирают круиз на круизных лайнерах развлекательной группы в первую очередь из-за уникального сказочного мира. Для компании важно, чтобы каждый предмет оборудования в автопарке вписывался в исключительный корпоративный дизайн и не разрушал чары волшебного окружения Диснея.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Сервисные тележки как часть мира Disney

Для уборки на борту судов используются сервисные тележки от нашего клиента SOROL Hospitality Equipts GmbH. Эти тележки также должны быть органично интегрированы в корпоративный дизайн Disney и идеально соответствовать фэнтезийному миру от ручки до колесиков. Все это возможно благодаря моделям тележек SOROL GmbH. Они разрабатывают тележки индивидуально в соответствии с идеями Disney Cruise Line, чтобы объединить тележки с оригинальными тематическими мирами. Прежде чем круизное судно отправится в плавание, внешний вид всего оборудования проверяется в демонстрационном зале. Сервисным тележкам выдается зеленый свет только в том случае, если все в порядке. Компания SOROL GmbH обратилась к нам за тем, чтобы ролики для троллейбусов соответствовали общей концепции круизных лайнеров, благодаря чему на борту появилась модель TENTE Linea Linea. Наше интеллектуальное мобильное решение.

Наше интеллектуальное мобильное решение

Стремясь предоставить заказчику идеальный ролик для этой цели, мы в первую очередь рассмотрели эту задачу со всех сторон. Это означало рассмотрение не только вариантов дизайна, но и всех других аспектов, которые следует учитывать на круизном судне. Были приняты во внимание такие критерии, как безопасность, устойчивость, гибкость и легкая маневренность. В связи с этим выбор пал на двухколесный колесный ролик Linea TENTE. Этот дизайнерский ролик гарантирует компании SOROS GmbH широкие возможности для творчества, поскольку оно уже разработано в соответствии со строгими требованиями к дизайну. Он может быть окрашен в собственные корпоративные цвета клиентов, а также может иметь логотип и графические мотивы. Двухколесное колесное колесо обеспечивает максимальную гибкость рулевого управления и отличную устойчивость благодаря широкой колесной базе. Его также можно заблокировать по ходу движения. После активации блокировки направления она перемещается только в нужном направлении.
Ричи Окори, управляющий директор, SOROL GmbH

Ричи Окори, управляющий директор, SOROL GmbH

«Когда дело доходит до индивидуального цветового дизайна, TENTE не оставляет желать лучшего».

Ричи Окори, управляющий директор, SOROL GmbH

Идеально адаптирован к корпоративному дизайну

Благодаря дизайнерскому колесику Linea компания SOROL GmbH реализовала дизайнерские концепции такого качества, которые возможны только в компании TENTE. Независимо от того, какие тематические миры Disney будут представлены, наше решение соответствует самым высоким требованиям дизайна. Цветовые нюансы не знают границ. Например, мы представили дизайнерский ролик в типичном серебристом виде, символизирующем 1920-е и 1930-е годы. Мы также доставили его в особом золоте бренда. В довершение ко всему, наши инженеры могут обеспечить максимальное удобство использования. Использование TENTE Linea в качестве колесика для тележек позволяет комфортно маневрировать служебными тележками даже в узких коридорах круизных лайнеров, и даже в условиях сильного моря вы будете впечатлены их высокой устойчивостью.