TENTE verbessert das Einkaufserlebnis um 90 Prozent.
Mit einem Detail denkt TENTE den Einkaufswagen neu: mit der Rolle Levina smart. Eine Mobilitätslösung, die das Einkaufserlebnis um insgesamt 90 Prozent angenehmer macht. Dank 20% weniger Geräuschbelastung, dank um 20 Prozent verbesserter Dämpfungseigenschaften und dank eines um 50 Prozent optimierten Schwenkwiderstands.
Die Einkaufswagenrolle Levina smart von TENTE sorgt dafür, dass sich die Kunden komfortabler im Markt bewegen können, den Einkauf als angenehmer empfinden und länger im Geschäft bleiben. Damit beeinflusst die Einkaufswagenrolle auch das Einkaufsverhalten positiv. Die Ergebnisse werden durch umfangreiche Tests untermauert. Sie haben gezeigt: Im Vergleich zu herkömmlichen Einkaufswagenrollen reduziert die Levina smart die Geräuschbelastung um 20 Prozent, verbessert die Dämpfungseigenschaften um 20 Prozent, während der Schwenkwiderstand um 50 Prozent optimiert wird.
Das Einkaufserlebnis beginnt nicht erst im Markt selbst, sondern bereits davor: Kunden greifen zum Einkaufswagen und lenken diesen zum Eingang. Häufig verfügen herkömmliche Einkaufswagenrollen jedoch über schlechte Dämpfungseigenschaften, wenig Stabilität und eine mangelhafte Schwenkleistung. Der Einkaufswagen entwickelt ein unangenehmes klapperndes Geräusch und ruckelt bereits auf den ersten Metern. Noch bevor der Kunde den Markt betritt, werden sein Einkaufserlebnis und die Einkaufsmotivation negativ beeinflusst. Es entsteht der Gedanke, den Markt möglichst zügig zu verlassen.
Bis ins Detail durchdacht.
Ziel eines jeden Marktverantwortlichen ist es, den Aufenthalt des Kunden möglichst angenehm zu gestalten, ein positives Einkaufserlebnis zu schaffen und ihn an den Markt zu binden. Die Einkaufswagenrolle TENTE Levina smart stellt hierfür ein wichtiges Detail dar. Dank ihres innovativen Gehäuses aus hochwertigem Kunststoff, der eingesetzten Premium-Materialien mit integriertem Fadenschutz und ihres Präzisionskugellagers im Schwenklager trägt die Rolle dazu bei, dass der Einkaufswagen geräuschreduziert, höchst komfortabel und mühelos manövriert werden kann. Vor dem Einkaufen, währenddessen und danach. Selbst im schwer beladenen Zustand ermöglicht die Mobilitätslösung von TENTE, dass sich der Einkaufswagen leicht, vibrationsarm und geräuschreduziert bewegen lässt. Das Resultat: Der Kunde wird entlastet, der Geräuschpegel im Markt reduziert und das positive Einkaufserlebnis gesteigert.
Bis ins Detail getestet.
Die Erkenntnisse zur Levina smart werden durch Marktbetreiber bestätigt: „Nach unabhängigen Tests in der Praxis haben wir ein sehr erfreuliches Feedback erhalten“, erläutert Arnd Janssen, Head of Industrial Engineering bei TENTE. „Unser namhafter Kunde hat die intelligente Mobilitätslösung über einen Zeitraum von einem Jahr an seinen Einkaufswagen im Markt eingesetzt. Dabei konstatierten die Verantwortlichen eine gute und leichte Manövrierbarkeit, eine gute Schwenkleistung und spürbar reduzierte Vibrationen und Geräuschbelastungen. Die Rollen zeigten darüber hinaus selbst nach einem Jahr Nutzung lediglich normale Gebrauchsspuren auf und befanden sich in einem guten Zustand. Trotz ihres Einsatzes im Außenbereich zu jeder Jahreszeit hat der Markt keinen einzigen Rollenausfall verbuchen müssen.“
Bis ins Detail angepasst.
Ein weiterer entscheidender Faktor für ein angenehmes Einkaufserlebnis ist die optische Gestaltung der Markenwelt des Marktes. Ein einheitlicher Markenauftritt verbessert die Markenwahrnehmung des Kunden und ist ein wichtiges Element der Markenbotschaft. „Die Levina smart berücksichtigt diese Einflussfaktoren kompromisslos“, erläutert Martin Dindas, Konstrukteur bei TENTE. „Die Rolle lässt sich exakt nach den Vorgaben des Corporate Designs des jeweiligen Marktes produzieren – angefangen bei der farblichen Gestaltung bis hin zum Logo. Auf diese Weise fügt sie sich nahtlos in das Designkonzept ein und rundet den Markenauftritt bis ins kleinste Detail ab. Der Gesamteindruck wird vollendet und das Markenerlebnis verbessert.“
Ein zusätzlicher Vorteil für Marktbetreiber: Die Rolle ist leicht zu reinigen, während ihr Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff Korrosionen verhindert.
Fazit: Mit der Einkaufswagenrolle von TENTE wird der Einkauf zu einer runden Sache – und zwar bis ins kleinste Detail.
Wie das geht? Werfen Sie einfach einen Blick auf: www.tente.com/einentscheidendesdetail
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com