Case study
Des roues robustes pour des lifts de chantier à toute épreuve
De Jong’s Liften produit des lifts mobiles pour la construction et des monte-charges fixes pour l’industrie et la logistique. Pour assurer la sécurité de ses lifts, l’entreprise privilégie des matériaux fiables et robustes. Les roues ne font pas exception : elles sont soumises à des normes strictes.
Un défi que TENTE relève haut la main !
Un lift de chantier se compose d’un bloc moteur sur lequel est monté un mât, qui abrite une crémaillère, ce qui permet à la plateforme équipée d’un pignon ou d’un engrenage de monter et de descendre. Plus le lift est haut, plus ses pièces sont sollicitées.
La charge concentrée sur la crémaillère et l’engrenage est énorme et peut grimper jusqu’à 5 tonnes.
Par conséquent, des roues de qualité sont indispensables pour la stabilité de la plateforme, sur toute la hauteur de la crémaillère. Elles garantissent l’imbrication correcte des engrenages sur la crémaillère. Chaque lift compte une dizaine de roues.
La qualité et la fiabilité de chaque pièce sont dès lors déterminantes pour la sécurité et le bon fonctionnement du lift. Pour ses équipements, De Jong’s Liften a besoin de roues satisfaisant à diverses normes.
Le caoutchouc doit être suffisamment rigide, et les roulements de qualité.
La livraison est un autre facteur déterminant pour le secteur de la construction, en plein essor.
Pour faire face à la demande des clients, les entrepreneurs doivent pouvoir compter sur des délais raisonnables.
Il y a environ 12 ans, De Jong’s Liften a noué un partenariat avec TENTE, qui lui livre les roues si essentielles à la sécurité et au bon fonctionnement de ses lifts.
Grâce à sa spécialisation en roues, roulettes pivotantes et solutions de mobilité intelligentes, TENTE a conçu un modèle sur mesure, aux roulements et type de caoutchouc adaptés. Ces petites roues — au grand potentiel — portent la plateforme (et sa charge utile) et assurent son déplacement fluide sur la crémaillère.
TENTE offre en outre une garantie de livraison appréciée par le client. De Jong’s Liften n’a jamais eu aucun souci de qualité ou retard de livraison.
En ce sens, TENTE et De Jong’s Liften ont une relation parfaitement équilibrée.
Arno Vreugdenhil, directeur général de De Jong’s Liften
Pour De Jong’s Liften et TENTE, cela ne fait aucun doute : leur partenariat a encore de beaux jours devant lui. À l’issue d’une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour De Jong’s Liften. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et faites en sorte que tout marche... comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com